Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishays neue SUR-Familie von TrenchFET® Leistungs-MOSFETs im TO-252-Gehäuse mit rückwärts gebogenen Anschlüssen spart Platz und ermöglicht höheren Wirkungsgrad und höhere Ströme

On-Widerstände zwischen 4 mΩ und 16 mΩ


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Santa Clara, California (USA) – 26. Februar 2004. Siliconix incorporated (NASDAQ: SILI), eine 80,4%-prozentige Tochter der Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert eine neue Familie von TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs in einem TO-252-DPAK-Gehäuse mit rückwärts gebogenen Anschlüssen.

Die rückwärts gebogenen Anschlüsse der “SUR”-TrenchFETs ermöglichen es, das Bauteil stehend in die Leiterplatte einzulöten und es mit einem Kühlkörper zu versehen, um die Betriebstemperatur zu senken. In diesem Fall wird die Abwärme des Bauteils an die Umgebungsluft statt an die Leiterplatte abgegeben. Dies führt zu einem niedrigeren effektiven On-Widerstand und höherer Strombelastbarkeit im Vergleich zu DPAK-Leistungs-MOSFETs mit konventionellen Anschlüssen.

Durch die niedrigere Betriebstemperatur verringert sich auch die thermische Belastung der Leiterplatte, was zur Gesamtzuverlässigkeit beiträgt. Die SUR-Leistungs-MOSFETs sind konzipiert für den Einsatz in Core-Gleich-spannungswandlern für Desktop-Computer. Sie ermöglichen die Entwicklung von umweltfreundlicheren VRM-Modulen und PC-Motherboards, die weniger Energie verbrauchen und mit weniger Bauteilen auskommen.

Die 20-V SUR70N02-04P und 30 V SUR50N03-06P, SUR50N03-09P, SUR50N03-12P, und SUR50N03-16Pbieten On-Widerstände zwischen 4 mΩ und 16 mΩ und können in Gleichspannungswandlern sowohl als Synchrongleichrichter wie auch als Steuer-FETs eingesetzt werden

Übersicht über die SUR TrenchFET Leistungs-MOSFET-Familie

Device rDS(on) (Ω at 10 V) Qg (nC at 4.5 V) rDS(on) x Qg QGS (nC) QGD (nC)
SUR70N02-04P 0.0037 34 125.8 11 10
SUR50N03-06P 0.0065 21 136.5 10 7.5
SUR50N03-09P 0.0095 11 104.5 7.5 5.0
SUR50N03-12P 0.012 13 156.0 6.0 5.0
SUR50N03-16P 0.016 8.5 136.0 5.0 2.5

Die neuen SUR-TrenchFET-Leistungs-MOSFETs mit rückwärts gebogenen Anschlüssen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TrenchFET is a registered trademark of Siliconix incorporated.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword