![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/mosfets/sales Vishay präsentiert die ersten Leistungs-MOSFETs, die durch eine Kombination aus WFET- und TrenchFET®-Gen-II-Technologien extrem niedrige Qgd - und rDS(on) -Werte von nur 6,5 nC bzw. 3,6 mΩ erzielen.Santa Clara, California (USA) – 10. Mai 2004. Siliconix incorporated (NASDAQ: SILI), eine 80,4%-prozentige Tochter der Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert die beiden ersten Leistungs-MOSFETs, die dank einer Kombination aus WFET™- und TrenchFET®-Gen-II-Technologie sowohl extrem kleine Qgd Werte als auch sehr geringe r DS(on)-Werte bieten. Die beiden neuen Leistungs-MOSFETs sind zur Verwendung als Low-Side-Schalter in (ein- oder mehrphasigen) Synchron-Buck-Gleichspannungswandlern für Notebook-PCs, Server und VRM-Module sowie als Synchrongleichrichter in Festnetz-Telekom-Systemen vorgesehen. Die neuen Typen Si4368DY (PowerPAK® SO-8) undSi7668DP (SO-8) bieten einen On-Widerstand von nur 3,6 mOhm (bei 4,5 V max.) und ein rDS(on)-Q gd-Produkt von nur 23 mOhm x nC; das bedeutet eine Verbesserung um 25% bzw. 54% im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Beide Typen zeichnen sich durch ein ungewöhnlich kleines Q gd/Qgs -Verhältnis von nur 0,37 aus – auch dieser Wert ist um 54% besser als bei Konkurrenzprodukten. Sie sind dadurch weitgehend immun gegenüber dem “Shoot-thru”-Effekt, haben geringere Schaltverluste und ermöglichen höhere Wirkungsgrade. Die maximale Gate-Schwellenspannung für die Typen Si4368DY undSi7668DPbeträgt 1,8 V. Der Si7668DP im thermisch optimierten PowerPAK-SO-8-Gehäuse bietet außerdem einen geringeren Wärmewiderstand und eine bessere Wärmeabfuhr. Die innovativen WFET Leistungs-MOSFETs von Vishay besitzen auf der Unterseite des Siliziumgrabens eine dickere Gate-Oxidschicht; dadurch verringern sich die Crss -und Qgd-Werte bei nahezu unverändertem rDS(on) ganz erheblich, und entsprechend steigt der Gleichspannungswandler-Wirkungsgrad. Die neuen Bauteile ermöglichen die Entwicklung von Gleichspannungswandlern komplett in WFET-Technologie, mit dem Si4368DY oder dem Si7668DP auf der Low-Side und dem kürzlich vorgestellen Si4390DY oder Si7390DP auf der High-Side. Die niedrigen On- und Schaltverluste der WFET-Leistungs-MOSFETs führen in typischen Anwendungen zu einem um 2% höheren Gleichspannungswandler-Wirkungsgrad im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Durch die Kombination aus der WFET-Technologie und neuesten High-Density- Silizium-Prozessen erzielt Vishay bei den den Typen Si4368DY und Si7668DPeine Transistordichte von 300 Millionen Zellen pro Quadratzoll und einen niedrigen spezifischen On-Widerstand von 12 mOhm/mm 2 ohne Kompromisse beim Schaltverhalten. Die neuen Bauteile ermöglichen dadurch schnellere, leichtere, kühlere, wirkungsgradstärkere und längerlebige Produkte mit höherer Zuverlässigkeit. Alle WFET-Leistungs-MOSFETs werden 100% Rg-getested, um zu gewährleisten, dass sie auch in Hochfrequenz-Gleichspannungswandleranwendungen gemäß Spezifikationen funktionieren. Die Leistungs-MOSFETs in WFET-TrenchFET-Gen-II-Technologie sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||