![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/optocouplers/sales Neue 10-MBd-Einkanal- und Zweikanal-Optokoppler von Vishay: Betriebstemperaturbereich bis 100°C, platzsparende Lösungen für HochgeschwindigkeitsanwendungenSANTA CLARA, CALIFORNIA (USA) – 8. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Ein- und Zweikanal-Optokopplern für Datenraten bis zu 10 MBd, die eine verstärkte Isolation besitzen und Betriebstemperaturen bis 100°C erlauben. Dies sind die ersten Optokoppler dieser Art am Markt, die so hohe Temperaturen vertragen. Die neuen Bauelemente enthalten eine Eingangs-LED und ein Fotodiodendetektor-IC, die beide für hohe Datenraten optimiert wurden. Die sechs neuen Optokoppler sind eine platzsparende Alternative zu Signaltrenntransformatoren. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen wie Kommunikationsbusleitungen, schnelle A/D- und D/A-Wandler, digital gesteuerte Stromversorgungen und I/O-Schnittstellen für Industriesteuerungen, darüber hinaus für Consumer-Anwendungen wie Scan-Treiber-IC-Schnittstellen für Plasma-Displays. Außer der hohen Datenrate von 10 MBd (typ.) und dem industriellen Betriebstemperaturbereich bis 100°C bieten die neuen Optokoppler von Vishay Semiconductors kurze Anstiegs-/Abfallzeiten, CMR-Werte bis 10.000 V/μs, eine typische Pulsbreitenverzerrung (PWD) von 2,9 ns und eine typische Signalverzögerung (tPHL) von 50 ns. Die neuen Optokoppler 6N137und SFH67xxhaben ein Standard-DIP8-Gehäuse und sind in zwei verschiedenen SMT-Varianten sowie einer einlötbaren Version mit 400 mil Rastermaß erhältlich. Sie besitzen eine verstärkte Isolation nach IEC60950 (Zulassungsverfahren in Gang) und acht Anschlüsse aus reinem Zinn. Die Einkanal-Versionen haben einen Enable-Anschluss (Pin 7), der es ermöglicht, den Detektor in den hochohmigen Zustand zu schalten. Diese Bauteile zeichnen sich durch hohe Störfestigkeit aus und ermöglichen es, Masseschleifen zwischen elektronischen Geräten zu eliminieren und dadurch EMV-Probleme zu entschärfen. Eine interne Abschirmung verleiht den Bauteilen eine garantierte Gleichtakttransienten-Festigkeit von 5 kV/μs (SFH6741 und SFH6751) bzw. 10 kV/μs (SFH6742 und SFH6752). 10MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler: Übersicht
Die Produkte der neuen Serie sind mit den meisten Logikfamilien kompatibel. Sie vereinfachen die Minimierung des Systemrauschens und tragen dadurch zur Verkürzung des Entwicklungszyklus bei. Die neuen Produkte sind äquivalent zu Optokopplern von Agilent Technologies; dadurch haben OEMs, EDMs und EMS jetzt eine alternative Bezugsquelle für 10MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler. Die neuen 10-MBd-Optokoppler sind in Musterstückzahlen sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen. Produktionsstückzahlen sind ab sofort verfügbar. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||