![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com Contact ventes: http://www.vishay.com/optocouplers/sales Nouveaux optocoupleurs 10 MBd a un et deux canaux de Vishay a temperature de fonctionnement de 100 °C la plus élevée de l'industrie pour les applications miniatures de transmission de données haute vitesseSANTA CLARA, CALIFORNIE — 8 juillet 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle série d'optocoupleurs 10 MBd à un et deux canaux , les premiers composants de ce type de l'industrie spécifiés pour un fonctionnement à 100 °C– encapsulés dans un boîtier à isolation renforcée. Ces nouveaux composants combinent une DEL d'entrée avec un circuit détecteur à photodiode intégrée optimisé pour les applications nécessitant des débits de données élevés. Conçus pour remplacer les transformateurs d'isolation de signal et réduire ainsi l'encombrement sur la carte, les six optocoupleurs annoncés aujourd'hui sont destinés à des applications industrielles comprenant des lignes de bus de communications, les convertisseurs AN et NA hautes vitesses, les alimentations à contrôle numérique et les interfaces d'E/S des contrôleurs industriels, ainsi que des applications grand public comme les interfaces de circuit intégré driver de balayage pour les écrans à plasma. Avec une vitesse typique de 10 MBd et une spécification de température de fonctionnement de 100 °C record de l'industrie, les nouveaux optocoupleurs Vishay Semiconductors présentent des valeurs de temps de montée, de temps de descente et de réjection de mode commun (CMR) jusqu'à 10 000 V/μs, une distorsion de largeur d'impulsion (PWD) typique de 2,9 ns, et un délai de propagation typique (tPHL) de 50 ns. Disponibles en boîtier standard DIP 8 avec un choix de deux options de montage en surface et un à écartement des rangées de broches de 10,16 mm pour la configuration à broches traversantes, les nouveaux optocoupleurs 6N137 et SFH67xx présentent une isolation renforcée selon la norme IEC60950 (en cours) et huit broches étamées à l'étain pur. Pour les modèles à un canal, une fonction d'activation sur la broche 7 permet d'interroger le détecteur. Ces composants présentent une immunité au bruit et diminuent les interférences électromagnétiques en réduisant les boucles de potentiel de terre dans les équipements électroniques. Un blindage interne assure une immunité aux transitoires de mode commun de 5 kV/μs pour les SFH6741 et SFH6751 et 10 kV/µs pour les the SFH6742 et SFH6752. Optocoupleurs haute vitesse 10 MBd : Tableau résumé
Les produits de cette nouvelle série s'interfacent facilement avec la plupart des familles logiques standards et réduisent le temps de cycle de conception en simplifiant les problèmes de bruit global du système lors de la conception. Chaque modèle est aussi la seconde source d'un optocoupleur équivalent d'Agilent Technologies, donnant aux OEM, EDM et sous-traitants un choix d'optocoupleurs 10 MBd pour les applications hautes vitesses. Les échantillons des nouveaux optocoupleurs 10 MBd sont disponibles, avec des délais de six à huit semaines pour les commandes plus importantes. La production de masse est actuellement disponible. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||