|
For more information: 具有 100°C 业界高额定工作温度的 Vishay 新型单通道和双通道 10-MBD 光耦合器为高速数据应用提供了小型解决方案
加州SANTA CLARA — 2004 年 7 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布推出采用加强绝缘结构封装的新系列单通道和双通道 10MBd 光耦合器——业界首款额定工作温度为 100°C 的器件。 这些新器件将输入 LED 与专为要求高数据速率的应用而优化的集成光电二极管 IC 检测器进行了完美结合。日前推出的这六款光耦合器专门用于更换信号隔离变压器并因而降低设计人员的板面空间要求,它们主要针对通信总线、高速模数和数模转换器、数控电源及工业控制器 I/O 接口等工业应用,以及诸如等离子显示面板的扫描驱动 IC 接口等消费类应用。 除具有 10MBd 的典型速度和 100°C 的业界高额定工作温度外,Vishay Semiconductors 的这些新型光耦合器还具有快速升降时间、高达 10,000V/μs 的 CMR 值、2.9ns 的典型脉宽失真,以及 50ns 的典型传播延迟 (tPHL)。 新型 6N137 和 SFH67xx 采用标准的 DIP-8 封装,该封装具有两个表面贴装选件选择和一个 400 密耳宽的引线形通孔配置。新型6N137 和SFH67xx 产品均采用符合 IEC60950 标准(正在申请专利)的加强绝缘结构和 8 根纯锡引线。对于单通道器件,引脚 7 上的启动功能可开、关检测器。 通过减少电子设备中的潜在接地回路,这些器件提供了卓越的抗扰度并减少了电磁干扰。内部屏蔽提供了具有保障的共模瞬态抗扰度,对于SFH6741和SFH6751为 5kV/μs,而对于 SFH6742 和SFH6752为 10kV/μs。 10MBd 高速光耦合器:一览表
通过简化整体系统噪声设计考虑因素,这种新系列中的产品能够轻松与大多数标准逻辑系列产品相连,并可缩短设计周期。每一个器件还可作为安捷伦科技公司等同光耦合器的第二个来源,从而为 OEM、EDM 和 EMS 提供了针对高速应用的 10MBd 光耦合器选择。 目前,这些新型 10MBd 光耦合器的样品已提供,大宗定单的供货周期为 6-8 周。这些产品的量产现已在进行。.
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|