VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Neue Dünnschicht-Widerstandsnetzwerk-Serie PR
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistor-networks/thin-film/resistor-arrays/
 

Neue Dünnschicht-Widerstandsnetzwerk-Serie PR von Vishay bietet ultra-geringe Widerstandsverhältnistoleranz von nur 0,01% in einem Gehäuse von nur 0,4 mm Höhe

Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie PR hochgenauer Dünnschicht-Widerstandsnetzwerke in den kompakten Gehäusegrößen 1206, 0805 und 0603 mit einer Höhe von nur 0,4 mm. Vishay ist der einzige Hersteller, der ein Widerstandsverhältnistoleranz von nur 0,01% standardmäßig in einem so flachen Gehäuse anbietet.

Die Widerstandsnetzwerke der neuen Serie PR enthalten jeweils zwei bis acht Widerstände mit einer extrem engen Widerstandsverhältnistoleranz von nur 0,01% – im Vergleich zu 0,05% bei Wettbewerbsprodukten. Die neuen Widerstandsnetzwerke dienen als kompakter Ersatz für größere Bauteile – Drahtwiderstände oder Widerstandsnetzwerke mit hermetisch dichtem Gehäuse – in Messverstärkern, Präzisionsspannungsteilern, Brückenschaltungen und sonstigen Anwendungen, die gepaarte oder mehrfach gepaarte Widerstände erfordern.

Die neuen Widerstandsnetzwerke der Serie PR haben eine hochstabile Widerstandsschicht aus TAMELOX® (passiviertem Nichrome). Der absolute Temperaturkoeffizient (TCR) beträgt 10 ppm/°C und der TCR-Gleichlauf 2 ppm/°C (auf Anfrage bis hinab zu 1 ppm/°C). Weitere hervorragende Eigenschaften dieser Bauteile sind ein sehr geringes Eigenrauschen von weniger als –30 dB und Spannungskoeffizienten von weniger als 0,1 ppm/V.

Die Dünnschicht-Widerstandsnetzwerke der Serie PR100 von Vishay haben ein 1,6 mm breites Gehäuse mit 1 mm Rastermaß. Sie decken den Widerstandsbereich von 100 Ohm bis 200 Kilohm ab und sind für Betriebsspannungen bis 35 V ausgelegt. Die Serie PR135 besitzt ein 1,85 mm breites Gehäuse mit 1,35 mm Rastermaß , deckt den Widerstandsbereich von 100 Ohm bis 300 Kilohm ab und ist für Betriebsspannungen bis 75 V ausgelegt. Die Serie PR182 besitzt ein 3 mm breites Gehäuse mit 1,82 mm Rastermaß, deckt den Widerstandsbereich von 100 Ohm bis 1 Megohm ab und ist für Betriebsspannungen bis 100 V ausgelegt. Alle drei Produktlinien haben eine Belastbarkeit von 100 mW pro Widerstand bei +70°C und sind für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +155°C spezifiziert. Die Präzisions Widerstandsnetzwerke der Serie

PR haben vorverzinnte Anschlüsse mit einer Nickel-Barriereschicht. Sie sind in Waffle- oder Tape-and-reel-Verpackung erhältlich.

Die neuen Bauelemente sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
Resistor
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account