VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouvelle série PR de réseaux de résistances a couche mince de haute précision
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail
Contact ventes: http://www.vishay.com/resistor-networks/thin-film/resistor-arrays/
 

La nouvelle série PR de réseaux de résistances a couche mince de haute précision de Vishay présente une tolérance très faible de 0,01 % en boîtier bas profil de 0,4 mm d'épaisseur

MALVERN, PENNSYLVANIE — 16 juillet 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie de la série PR de réseaux de résistances à couche mince de haute précision en boîtiers compacts de tailles 1206, 0805, et 0603 avec une épaisseur de seulement 0,4 mm. Vishay est le seul fabricant à proposer un rapport de tolérance de 0,01 % en standard dans de tels réseaux bas profil.

Les résistances appariées de la série PR comprennent de deux à huit résistances et sont appariées avec précision avec un rapport de tolérance de 0,01 % contre 0,05 % dans des composants concurrents. Ces nouveaux réseaux de résistances servent de remplacement compact à des composants en boîtiers plus gros, comme ceux qui utilisent des résistances bobinées ou des boîtiers hermétiques, dans des amplificateurs d'instrumentation, des diviseurs de tension de précision, des circuits réseaux en pont, et tous les autres produits nécessitant deux ou plusieurs éléments résistifs appariés.

Ces nouveaux composants comportent une couche résistive de haute stabilité TAMELOX® (nichrome passivé). Les réseaux de résistances série PR sont spécifiés pour un rapport de coefficient de température (TCR) absolu de 10 ppm/°C et une variation de TCR de 2 ppm/°C – ou en dessous de 1 ppm/°C sur demande. Un très faible bruit de moins de–30 dB et des coefficients de tension de moins de 0,1 ppm/V contribuent à l'excellente performance de ces composants.

Le réseau de résistances à couche mince Vishay PR100 est encapsulé dans un boîtier de 1,6 mm de large avec un pas de broches de 1 mm. Il est disponible en valeurs de résistances de 100 ohms à 200 kilohms et spécifié pour une tension de fonctionnement de 35 V. Logé dans un boîtier de 1,85 mm de large, le modèle PR135 comporte un pas de 1,35 mm, une gamme de résistances de 100 ohms à 300 kilohms, et une tension de fonctionnement de 75 V. Enfin, le PR182 est proposé en boîtier de 3 mm de large avec un pas de 1,82 mm et est spécifié pour une gamme de résistances de 100 ohms à 1 mégohm et une tension de fonctionnement de 100 V. Ces trois produits présentent une spécification de puissance de 100 mW par résistance à +70 °C et une plage de températures de fonctionnement de–55 °C à +155 °C.

Les réseaux de résistances de haute précision série PR comportent des terminaisons pré étamées sur barrière de nickel. Ils sont disponibles conditionnés en pack ou en bande et bobine.

Les échantillons et la production de masse de ces nouveaux composants sont actuellement disponibles, avec un délai de 10 semaines pour des commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Resistor
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account