VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouveau régulateur abaisseur - élévateur 3,3 V compact de 4,9 mm par 3,0 mm de Vishay Siliconix
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/power-ics/sales
 

Nouveau régulateur abaisseur - élévateur 3,3 V compact de 4,9 mm par 3,0 mm de Vishay Siliconix assure un fonctionnement stable avec une intensité de sortie de 100 mA pour l'électronique de poche

SANTA CLARA, CALIFORNIE — 21 juillet 2004 — Un nouveau régulateur abaisseur – élévateur qui offre aux concepteurs une solution simple et économique pour obtenir une tension stable à partir de batteries dans les systèmes électroniques portables a été annoncée aujourd'hui par Siliconix, une filiale à 80,4 % de Vishay Intertechnology.

Le nouveau régulateur Vishay Siliconix SiP1759 fournit une tension de sortie stable fixe de 3,3 V ou variable de 2,5 V à 5,5 V avec une plage de tensions d'entrée de 1,6 V à 5,5 V. Ce nouveau régulateur est conçu pour les appareils de poche alimentés sur batterie comme les appareils photo numériques, les lecteurs de MP3, les caméscopes, les téléphones cellulaires ainsi que pour les drivers de lampes flash utilisant des DEL blanches.

Pouvant remplacer broche à broche le convertisseur continu-continu à pompe de charge MAX1759 et disponible dans le même boîtier 10 broches MSOP, le SiP1759 ne mesure que 4,9 mm par 3,0 mm par 1,1 mm et ne nécessite que trois condensateurs céramiques externes.

Pouvant être employé avec des appareils utilisant des batteries lithium-ion, nickel hydrure métallique (NiMH), et des piles alcalines, ce circuit produit une tension de sortie régulée de 3,3 V pour des batteries de tension supérieure ou inférieure à 3,3 V et permet d'utiliser la batterie jusqu'à une tension de 1,6 V.

Le nouveau régulateur Vishay Siliconix fournit une intensité de sortie garantie de 100 mA, présente une intensité de repos de 60 μA et une intensité de moins de 1 μA en mode veille. La fréquence de fonctionnement de 1,5 MHz de ce circuit permet de réduire la taille des condensateurs. Une protection à repliement contre les court-circuits réduit la dissipation de puissance et l'intensité demandée à la batterie, tandis qu'une fonction de démarrage progressif limite l'intensité d'appel et évite le stress des composants à la mise sous tension du système. Une sortie numérique à collecteur ouvert Alimentation OK indique quand la sortie est hors tolérances de régulation.

Les échantillons et la production de masse du SiP1759 sont actuellement disponibles, avec des délais de 8 à 12 semaines pour les commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Buck-Boost Regulator
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account