VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:带有ESD保护二极管的VISHAY新型EMI滤波器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

带有ESD保护二极管的VISHAY新型EMI滤波器以1.6毫米×1.6毫米小型封装提供出色的保护和电气性能

宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 7 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布推出一款新型 ESD 保护阵列,该阵列在专门为小型应用而优化的无引线 LLP75 封装中完美集成了 EMI 滤波器。

该新型GTF701-HS3-GS08 双通道 EMI 滤波器面积仅为 1.6 毫米×1.6 毫米、高度为 0.7 毫米,在手机、膝上型笔记本电脑、PDA、数码相机、调制解调器、GPS 设备以及双向寻呼机等小型终端设备中提供了 EMI 和双向 ESD 保护。

这种新型二极管阵列为两数据线路提供了暂态保护,符合 15kV(空气)和 8kV(触点)的 4 级 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,以及 5A 的 IEC 61000-4-5(闪电)规范。

除节省空间的小巧外形和卓越的 EMI和 ESD 保护外,这款新型 Vishay Semiconductors 器件还提供了出色的电气性能。在 1MHz~10MHz 的范围内,该器件的插入损失仅为 –4dB,其还具有最大为 5V 的低反向抵消电压、低漏电电流以及最大为 15V(5A, 8/20μs)的低钳位电压等特点。针对介于 100MHz~3000MHz 信号的 -10dB 传送值确保了出色的高频信号衰减。

在 LLP75-6A 塑料封装中采用硅薄膜技术的此 ESD 保护阵列符合 UL 94 V-0 模塑材料可燃性等级规范,其额定焊接温度为 260°C,工作温度范围为 -40°C至+125°C。

GTF701-HS3-GS08ESD 保护二极管阵列与 EMI 滤波器将低成本和空间节约优势与出色的电气性能进行了完美结合,从而代表了极高的业界标准,并为大批量主流应用提供了低成本解决方案 。

目前,带有集成 EMI 滤波器的 ESD 保护阵列的样品及量产批量均可提供,大宗定单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
ESD protection array
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account