VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Neues Diodenarray von Vishay bietet bidirektionalen ESD-Schutz und spart Platz
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Neues Diodenarray von Vishay im kompakten SOT﷓143-Gehäuse bietet bidirektionalen ESD-Schutz, spart Platz und hat eine Kapazität von nur 5 pF

Santa Clara, California (USA) – 30. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, kapazitätsarmes, bidirektionales ESD-Schutzdiodenarray im SOT-143-SMD-Gehäuse.

Das neue Diodenarray GCDA15C-1 von Vishay Semiconductors ist eine kostengünstige ESD-Schutzlösung für ADSL-, RS-232-, RS-422- und V.90-Schnittstellen, Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen, WAN/LAN-Geräte und Wireless-Systeme.

Das GCDA15C-1 ist für eine Betriebsspannung von 15 V ausgelegt und bietet hervorragende elektrische Daten wie z. B. eine typische Kapazität von 5 pF, einen maximalen Leck-Sperrstrom von 100 µA und eine maximale Klemmspannung von 21 V. Es bietet ESD-Schutz gemäß den Anforderungen von IEC 61000-4-2 Level 4.

Durch seine kompakten Abmessungen von 1,25 mm x 2,85 mm bei einer Höhe von 1,1 mm spart das Diodenarray GCDA15C-1 wertvolle Leiterplattenfläche und vereinfacht das Leiterplattenlayout. Das neue Diodenarray verträgt Löttemperaturen bis 260°C/10 s an den Anschlüssen und ist für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125 °C ausgelegt.

Das ESD-Schutzdiodenarray GCDA15C-1 ist ab sofort in Tape-and-Reel-Verpackung lieferbar. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
New Diode Array
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account