|
For more information: Vishay étend sa famille de convertisseurs continu/continu FunctionPAK® totalement intégrés avec le driver complet de DEL de puissance le plus petit de l'industrie 15 mm par 15 mmUn module source d'intensité constante permet la conception de produits d'éclairage compacts de haut rendement
MALVERN, PENNSYLVANIE — 30 juillet 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui l'adjonction d'une nouveau module source d'intensité constante totalement intégré à sa famille de convertisseurs continu/continu en boîtier BGA FunctionPAK®. Ce circuit n'est pas seulement le premier module source d'intensité constante à intégrer tous les composants nécessaires dans un seul boîtier, mais aussi le plus petit driver complet de DEL de puissance de l'industrie. Etant une solution de conversion complète ne nécessitant aucun composant externe, le nouveau convertisseur FX5959G701ADJ commande des DEL de puissance spécifiées pour un fonctionnement au-dessus de 300 mA en le connectant simplement à la DEL et à une source basse tension comme une pile. Le module source d'intensité constante garantit une durée de vie maximum à pleine charge des DEL sans dépasser la tension applicable à la DEL. Il est destiné aux utilisations dans des produits finaux comme les phares de bicyclettes, les lampes frontales, les lampes-torche, l'instrumentation médicale, l'éclairage général, de sécurité et d'alarme, l'éclairage artistique et architectural, les balises intérieures et de pistes d'atterrissage, les spots extérieurs, les appareils domestiques et d'autres systèmes nécessitant une conception extrêmement petite. Le FX5959G701ADJ peut aussi être utilisé pour piloter une diode laser et pour commander les DEL ultraviolettes utilisées dans les imprimantes pour le séchage rapide de l'encre. Ce nouveau module convertisseur à source d'intensité constante intègre 20 composants et un convertisseur continu/continu dans une seul boîtier BGA ne mesurant que 15 mm par 15 mm avec une faible épaisseur de 3,2 mm, réduisant les coûts et le temps de mise sur le marché en éliminant le besoin d'ingénierie, de test et d'assemblage de multiples composants discrets. Le FX5959G701ADJ papporte aux concepteurs la souplesse d'utilisation de diverses combinaisons de batteries et de couples chimiques (NiCd, NiMH ou Li+) avec une plage de tensions d'entrée de 2,5 V à 6 V. Il est spécifié pour une puissance de sortie de 15 W et une intensité maximum de 2,5 A. Un fonctionnement à ultra haut rendement est obtenu pour une gamme étendue de charges, avec un fonctionnement en mode PWM à redressement synchrone à pleine charge et en mode PSM (suppression d'impulsions) à contrôle externe pour une charge réduite. Chaque convertisseur de la famille FunctionPAK ne consomme que 1 µA en mode arrêt et comporte des sorties de contrôle PWM et PSM pour optimiser le rendement de la conversion d'énergie. Avec un contrôle à 100 % du rapport cyclique en fonctionnement PSM, ce convertisseur se comporte presque comme un régulateur linéaire saturé pour exploiter le maximum d'énergie d'une batterie lithium ion à un élément ou d'un pack de batteries NiCd ou NiMH à trois éléments et fournit ainsi la tension de sortie la plus élevée possible. Pour une fiabilité maximum, le boîtier BGA des FunctionPAK est spécifié pour la toute la gamme industrielle de températures de –40 °C à +85 °C, ainsi que pour les températures de fonctionnement, niveaux de chocs et résistance à l'humidité militaires, et comporte une protection contre les court-circuits. Les échantillons du nouveau FX5959G701ADJ sont actuellement disponibles, avec des délais de huit semaines pour la production de masse.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com. FunctionPAK is a registered trademark of Vishay Intertechnology, Inc. |