VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Vishay erweitert seine FunctionPAK®-Familie voll-integrierter Gleichspannungswandler
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales
 

Vishay erweitert seine FunctionPAK®-Familie voll-integrierter Gleichspannungswandler um einen neuen Leistungs-LED-Treiber, der mit nur 15 mm x 15 mm kleiner als alle anderen ist

Konstantstromquellenmodul ermöglicht die Entwicklung von wirkungsgradstarken und kompakten Beleuchtungsprodukten

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Gleichspannungswandler-Familie FunctionPAK® mit BGA-Gehäuse um ein neues, voll-integriertes Konstantstrommodul erweitert. Der neue Baustein ist nicht nur das erste Konstantstrommodul, das alle benötigten Bauteile in einem einzigen Gehäuse in sich vereint, sondern auch der kleinste derzeit erhältliche Leistungs-LED-Treiber.

Als eine vollständige Gleichspannungswandlerlösung, die keine externen Bauteile erfordert, kann das neue Modul FX5959G701ADJ Leistungs-LEDs ansteuern, die für Betriebsströme bis 300 mA und darüber spezifiziert sind. Das Modul wird einfach zwischen eine Niederspannungsquelle, beispielsweise eine Batterie, und die zu versorgende LED geschaltet. Es gewährleistet, dass die zulässige LED-Betriebsspannung nicht überschritten wird und LEDs ihre spezifizierte Volllast-Lebensdauer auch tatsächlich erreichen. Das Modul eignet sich für den Einsatz in Endprodukten unterschiedlichster Art wie z. B.: Fahrradleuchten, Helmleuchten, Blitzlichter, medizinische Geräte, allgemeine und Notbeleuchtung, Design- und Gebäudebeleuchtung, Raumbeleuchtung und Notausgang-Hinweise, Akzentbeleuchtung im Außenbereich, Haushaltgeräte und sonstige Systeme, die ein extrem kompaktes Design erfordern. Das Modul FX5959G701ADJ kann auch als Laserdiodentreiber verwendet werden und Ultraviolett-LEDs ansteuern, wie sie in Druckern für die Schnelltrocknung von Tinte eingesetzt werden.

Das neue Konstantstrom-Modul enthält 20 Bauteile und einen Gleichspannungswandler in einem BGA-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 15 mm x 15 mm und einer Höhe von nur 3,2 mm. Es erspart OEMs die Entwicklung, das Testen und den Zusammenbau mehrerer diskreter Bauteile und trägt dadurch zur Kostenreduktion und schnelleren Markteinführung neuer Produkte bei.

Das Modul FX5959G701ADJ unterstützt eine Vielzahl von Batteriekonfigurationen und -technologien (NiCd, NiMH oder Li+) und kann an Eingangsspannungen im Bereich von 2,5 V bis 6 V betrieben werden. Es ist für eine Ausgangsleistung von 15 W und einen maximalen Ausgangsstrom von 2,5 A ausgelegt. Bei Volllast arbeitet das Modul im Synchrongleichrichter-PWM-Modus und bei geringer Last im extern gesteuerten Pulse-Skipping-Mode (PSM); dadurch wird unter allen Lastbedingungen ein ultra-hoher Wirkungsgrad erzielt.

Im Shutdown-Modus verbrauchen die Module der Familie FunctionPAK nur 1 mA Strom. Die PWM- und PSM-Parameter sind zur Optimierung des Wandlerwirkungsgrads programmierbar. Das Tastverhältnis im PSM-Betrieb ist über den vollen Bereich von 100% programmierbar. Dadurch arbeitet der Gleichspannungswandler gewissermaßen wie ein Linearregler in der Sättigung und ermöglicht es, den Energieinhalt von Lithium-Ionen-Einzelzellen, NiCd-Dreifachzellen oder NiMH-Akkupacks voll auszuschöpfen und die größtmögliche Ausgangsspannung zu erzielen.

Das BGA-Gehäuse der FunctionPAK-Gleichspannungswandler ist für den vollen industriellen Temperaturbereich von –40°C bis +85°C spezifiziert. Betriebstemperaturbereich, Stoßfestigkeit und Feuchtigkeitsfestigkeit entsprechen MIL-Spezifikationen. Die Module sind außerdem kurzschlussgeschützt. All dies gewährleistet höchste Zuverlässigkeit.

Das neue Modul FX5959G701ADJ ist ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

FunctionPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
DC/DC Converter Family
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account