VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Vishay étend sa famille de convertisseurs continu/continu FunctionPAK®
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales
 

Vishay étend sa famille de convertisseurs continu/continu FunctionPAK® totalement intégrés avec le driver complet de DEL de puissance le plus petit de l'industrie 15 mm par 15 mm

Un module source d'intensité constante permet la conception de produits d'éclairage compacts de haut rendement

MALVERN, PENNSYLVANIE — 30 juillet 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui l'adjonction d'une nouveau module source d'intensité constante totalement intégré à sa famille de convertisseurs continu/continu en boîtier BGA FunctionPAK®. Ce circuit n'est pas seulement le premier module source d'intensité constante à intégrer tous les composants nécessaires dans un seul boîtier, mais aussi le plus petit driver complet de DEL de puissance de l'industrie.

Etant une solution de conversion complète ne nécessitant aucun composant externe, le nouveau convertisseur FX5959G701ADJ commande des DEL de puissance spécifiées pour un fonctionnement au-dessus de 300 mA en le connectant simplement à la DEL et à une source basse tension comme une pile. Le module source d'intensité constante garantit une durée de vie maximum à pleine charge des DEL sans dépasser la tension applicable à la DEL. Il est destiné aux utilisations dans des produits finaux comme les phares de bicyclettes, les lampes frontales, les lampes-torche, l'instrumentation médicale, l'éclairage général, de sécurité et d'alarme, l'éclairage artistique et architectural, les balises intérieures et de pistes d'atterrissage, les spots extérieurs, les appareils domestiques et d'autres systèmes nécessitant une conception extrêmement petite. Le FX5959G701ADJ peut aussi être utilisé pour piloter une diode laser et pour commander les DEL ultraviolettes utilisées dans les imprimantes pour le séchage rapide de l'encre.

Ce nouveau module convertisseur à source d'intensité constante intègre 20 composants et un convertisseur continu/continu dans une seul boîtier BGA ne mesurant que 15 mm par 15 mm avec une faible épaisseur de 3,2 mm, réduisant les coûts et le temps de mise sur le marché en éliminant le besoin d'ingénierie, de test et d'assemblage de multiples composants discrets.

Le FX5959G701ADJ papporte aux concepteurs la souplesse d'utilisation de diverses combinaisons de batteries et de couples chimiques (NiCd, NiMH ou Li+) avec une plage de tensions d'entrée de 2,5 V à 6 V. Il est spécifié pour une puissance de sortie de 15 W et une intensité maximum de 2,5 A. Un fonctionnement à ultra haut rendement est obtenu pour une gamme étendue de charges, avec un fonctionnement en mode PWM à redressement synchrone à pleine charge et en mode PSM (suppression d'impulsions) à contrôle externe pour une charge réduite.

Chaque convertisseur de la famille FunctionPAK ne consomme que 1 µA en mode arrêt et comporte des sorties de contrôle PWM et PSM pour optimiser le rendement de la conversion d'énergie. Avec un contrôle à 100 % du rapport cyclique en fonctionnement PSM, ce convertisseur se comporte presque comme un régulateur linéaire saturé pour exploiter le maximum d'énergie d'une batterie lithium ion à un élément ou d'un pack de batteries NiCd ou NiMH à trois éléments et fournit ainsi la tension de sortie la plus élevée possible.

Pour une fiabilité maximum, le boîtier BGA des FunctionPAK est spécifié pour la toute la gamme industrielle de températures de –40 °C à +85 °C, ainsi que pour les températures de fonctionnement, niveaux de chocs et résistance à l'humidité militaires, et comporte une protection contre les court-circuits.

Les échantillons du nouveau FX5959G701ADJ sont actuellement disponibles, avec des délais de huit semaines pour la production de masse.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

FunctionPAK is a registered trademark of Vishay Intertechnology, Inc.

 
DC/DC Converter Family
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2009 releases
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account