VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouveaux émetteurs infrarouge de Vishay
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/ir-emitting-diodes/sales
 

Nouveaux émetteurs infrarouge de Vishay combinant une haute vitesse et une puissance rayonnée jusqu'a 180 mW/sr

Des composants destinés aux applications émergentes dans l'automobile, le grand public et l'industrie

MALVERN, PENNSYLVANIE — 6 août 2004 — Une nouvelle famille d'émetteurs infrarouge présentant des niveaux exceptionnels de puissance et d'intensité rayonnées a été annoncée aujourd'hui par Vishay Intertechnology.

Construits avec une technologie de puce à double hétérojonction GaAlAs/GaAlAs, les nouveaux émetteurs IR Vishay Semiconductors apportent une amélioration de 43 % de l'intensité rayonnée comparée aux composants de précédente génération, étendant la portée et la fiabilité des systèmes de transmissions et de barrières lumineuses infrarouge dans les environnements automobiles, grand public et industriels.

Les quatre composants annoncés aujourd'hui comportent une longueur d'onde pointe de 870 nm et une tension directe économisant l'énergie de seulement 1,5 V.

Pour les systèmes de transmissions de données en vision directe avec des exigences de fréquence de modulation élevée ou de haut débit de transmission de données, comme la transmission de données vidéo entre caméscopes et téléviseurs, Vishay propose deux nouveaux émetteurs en boîtier plastique rond de 5 mm T 1¾ . Le TSFF5410 combine un angle de demi-intensité de ±22 ° et une intensité rayonnée typique de 70 mW/sr, tandis que le TSFF5210 combine un angle de demi-intensité de ±10 ° avec une intensité rayonnée de 180 mW/sr. Ces deux émetteurs présentent une bande passante de modulation de 23 MHz et des temps de montée et de descente typiques de seulement 15 ns.

FPour les applications où un composant pour montage en surface est nécessaire, comme les systèmes de transmission de données IR haute vitesse et les capteurs de hautes performances, Vishay introduit deux nouveaux émetteurs en boîtier miniature CMS PLCC-2. Ces deux composants ont un angle de demi-intensité de 60 ° et une intensité rayonnée typique de 10 mW/sr, avec des temps de montée et de descente de 15 ns pour le TSMF4710 (avec une bande passante de modulation de 23 MHz) et de 30 ns pour le TSMF3710 (avec une bande passante de modulation de 12 MHz).

Les échantillons des TSFF5410, TSFF5210, TSMF4710 et TSMF3710 sont actuellement disponibles. La production de masse sera disponible au troisième trimestre 2004 avec des délais de 12 semaines pour des commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
New Infrared Emitters
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account