VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Neue IHLP-Induktivitäten von Vishay: 6,5 mm Bauhöhe, Sättigungsströme
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/inductors/sales
 

Neue IHLP-Induktivitäten von Vishay: 6,5 mm Bauhöhe, Sättigungsströme bis 120 A, Induktivitätswerte von 5,6 µH, 6,8 µH, 8,2 µH und 10 µH

Die neuesten IHLP-Produkte haben typische DCR-Werte bis hinab zu 0,47 mW

Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine IHLP-Serie von flachen, oberflächenmontierbaren Induktivitäten erweitert. Diese Serie umfasst jetzt Standardinduktivitätswerte von 0,10 µH bis 10,0 µH mit typischen DCR-Werten bis hinab zu 0,47 mOhm, Sättigungsströmen von 15,5 A bis 120 A und geringen Verlusten bei Frequenzen bis 5 MHz.

Die neuen Typen haben Induktivitätswerte von 5,6 µH, 6,8 µH, 8,2 µH und 10 µH mit einer Toleranz von ±20%.

Die patentierte Bauteilserie IHLP von Vishay Dale bietet Entwicklern leistungsfähigere, strom- und platzsparende Induktivitätslösungen mit Abmessungen von nur 12,9 mm x 13,2 mm x 6,5 mm. Die Induktivitäten haben ein selbstschirmendes Gehäuse aus Compositwerkstoff, das Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert und strenge MIL-Anforderungen an Temperaturschockfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfüllt.

Die IHLP-Induktivitäten sind vorgesehen beispielsweise für Gleichspannungswandler- und Energiespeicher-Anwendungen in Endprodukten wie Computer, Server, Telekom-Einrichtungen und Kfz-Elektronikbaugruppen. Die IHLP-Induktivitäten bieten in solchen Anwendungen den Vorteil, dass sie hohe Spitzenströme vertragen, ohne in die Sättigung zu geraten, und bei voller Nennstromstärke einen Induktivitätsabfall von weniger als 20% aufweisen – dieser Wert ist wesentlich günstiger als bei Ferritmaterialien. Alle Induktivitäten der Serie IHLP sind bleifrei und entsprechen den Anforderungen der RoHS-Richtlinie.

Die neuen Induktivitäten der Serie IHLP-5050FD-01 sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt sieben Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
IHLP Inductors
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account