VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouvelles inductances Vishay IHLP présentant une épaisseur de 6,5 mm
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/inductors/sales
 

Nouvelles inductances Vishay IHLP présentant une épaisseur de 6,5 mm, des intensités de saturation jusqu' a 120 A, et des valeurs de 5,6 µH, 6,8 µH, 8,2 µH et 10 µH

Les nouveaux membres de la sérieIHLP ont des valeurs de DCR typiques descendant jusqu'à 0,47 mW

MALVERN, PENNSYLVANIE — 10 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui quatre nouveaux membres de la famille d'inductances bas profil pour montage en surface IHLP, qui comporte maintenant des valeurs standards d'inductance allant de 0,10 µH à 10,0 µH avec des valeurs de résistance en courant continu (DCR) typiques aussi faibles que 0,47 mΩ, des intensités de saturation de 15,5 A à 120 A, et de faibles pertes à des fréquences jusqu'à 5 MHz.

Les inductances annoncées aujourd'hui présentent des valeurs d'inductance de 5,6 µH, 6,8 µH, 8,2 µH et 10 µH avec une tolérance de ±20 %.

La série brevetée Vishay Dale IHLP offre aux concepteurs des solutions d'inductance de hautes performances basse consommation en de faible encombrement qui ne mesurent que 12,9 mm par 13,2 mm par 6,5 mm. Chaque inductance est encapsulée dans un boîtier composite blindé qui réduit les bourdonnements à des niveaux extrêmement faibles tout en étant conforme aux spécifications militaires pour la résistance aux chocs thermiques, à l'humidité et aux vibrations.

Les applications cibles des inductances IHLP comprennent la conversion continu-continu et le stockage d'énergie dans des produits finaux comme les ordinateurs, les serveurs, les systèmes de téléphone et l'électronique automobile. Dans ces systèmes, les inductances IHLP acceptent des pointes transitoires élevées sans saturation à l'intensité maximum spécifiée et subissent une baisse d'inductance de moins de 20 %, beaucoup moins que les modèles à matériau ferrite. Toutes les inductances de la famille IHLP sont 100 % sans plomb et sont conformes aux normes RoHS (élimination des produits dangereux).

Les échantillons et la production de masse des nouvelles inductances IHLP-5050FD-01 sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est de sept semaines.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
IHLP Inductors
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account