VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Vishay präsentiert den weltweit ersten oberflächenmontierbaren Silizium-HF-Kondensator im 0603-Gehäuse
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/silicon/sales
 

Vishay präsentiert den weltweit ersten oberflächenmontierbaren Silizium-HF-Kondensator im 0603-Gehäuse

Eigenresonanzfrequenzen bis 13 GHz, nur 0,046 nH Parasitärinduktivität, Arbeitsfrequenzbereich von 1 MHz bis zu einigen GHz

Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten oberflächenmontierbaren Silizium-HF-Kondensator im 0603-Gehäuse. Der in einem proprietären Halbleiterprozess von Vishay hergestellte Kondensator hat eine besonders geringe Parasitärinduktivität; dadurch liegt die Eigenresonanzfrequenz (SRF) zwei- bis dreimal so hoch wie bei konventionellen HF-Kondensatoren.

Der Präzisions-Hochleistungskondensator HPC0603A bietet über einen weiten Kapazitätsbereich von 3,3 pF bis 560 pF SRF-Werte bis zu 13 GHz. Der Kondensator ist derzeit in den Werten der Reihe E12 erhältlich und ermöglicht einen extrem stabilen Betrieb im Frequenzbereich von 1 MHz bis zu einigen GHz. Die Parasitärinduktivität beträgt nur 0,046 nH. In Kürze wird der neue Kondensator HPC0603A auch in den Werten der Reihe E24 verfügbar sein.

Der neue Kondensator von Vishay bietet hohe Q-Faktoren bis zu 4157, eine Kapazitätstoleranz von ±1% oder 0,05 pF sowie niedrige ESR-Werte. Der HPC0603A ist 1,60 mm x 0,80 mm groß und 0,56 mm hoch. Das Bauteil ist mit Nennspannungen von 6 V, 10 V, 16 V und 25 V erhältlich.

Der weite Kapazitätsbereich und die relativ kompakten Abmessungen des HPC0603A's ermöglichen höhere Schaltungs-Gütefaktoren, einen weiteren Übertragungsbereich und höhere Zuverlässigkeit. Die einzigartige Konstruktion des neuen Kondensators führt zu kürzeren Leiterbahnen auf der Leiterplatte und dadurch zu einer kleineren Parasitärinduktivität; sie ermöglicht es außerdem, die Bauteilabstände zu verringern und dadurch das elektrische Verhalten der Schaltung zu verbessern.

Dieses innovative Design erhöht die Eigenresonanzfrequenz des Bauteils auf neue Rekordwerte und führt bei hohen Arbeitsfrequenzen zu besserer Übertragungs- bzw. Empfangsqualität. Entwickler von Wireless-Kommunikationsprodukten wie z. B. Handys, Schnurlos-Telefonen, GPS-Empfängern, VCOs, Filtern und Anpassungsnetzwerken, HF-Modulen und Basisstationen können durch den Einsatz von HPC-Kondensatoren die Abmessungen ihrer Produkte verkleinern, das Design vereinfachen und die Anzahl der Bauteile auf der Leiterplatte verringern, ohne Kompromisse beim elektrischen Verhalten eingehen zu müssen.

Muster des neuen Kondensatortyps HPC0603A sind ab sofort lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 10 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
RF Capacitor
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account