VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Neue Dünnschicht-Chipwiderstände der Serie FC von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales
 

Neue Dünnschicht-Chipwiderstände der Serie FC von Vishay haben selbst bei Frequenzen oberhalb 100 MHz noch keinen Frequenzgangabfall und bieten TCR-Werte bis hinab zu ±25 ppm/°C

Die neuen Widerstände sind In Industriestandardgrößen bis hinab zu 0402 lieferbar

Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neuen HF-Chipwiderstände der Serie FC, die selbst bei Frequenzen oberhalb 100 MHz noch keinen Frequenzgangabfall aufweisen und in mehreren Standardgehäusegrößen, darunter dem äußerst kompakten 0402-Gehäuse, erhältlich sind.

Die neuen Dünnschicht-Chipwiderstände der Serie FC von Vishay sind vorgesehen für Anwendungen wie rauscharme Verstärker, Präzisionsspannungsteiler, Abschwächer oder Impedanzabschlüsse in Festnetz-Telekom-Systemen sowie Systemen für den militärischen Bereich und die Luft-/Raumfahrt, die schnell reagierende HF-Schaltungen erfordern. Das Datenblatt zu den Widerständen der Serie FC beschreibt erstmals auch die HF-Eigenschaften der Bauteile; diese Informationen helfen Entwicklern, den für ihre Schaltung bestgeeigneten Widerstandstyp auszuwählen.

Eine Besonderheit der neuen Widerstände ist ihr sehr niedriger innerer Blindwiderstand, der sich aus der Kapazität und Induktivität der Anschlüsse und des Substrats zusammensetzt. Die neuen Chipwiderstände der Serie FC sind dadurch bis zu sehr hohen Frequenzen einsetzbar. Ein spezieller Laser-Rand-Trimmprozess ermöglicht sehr kleine Toleranzen bis hinab zu 0,1%. Die Widerstände decken, je nach Gehäusegröße, den Wertebereich von 10 Ohm bis 1000 Ohm ab. Bei Widerstandswerten oberhalb 50 Ohm bieten die Chipwiderstände der Serie FC niedrige TCR-Werte bis hinab zu ±25 ppm/°C.

Die Chipwiderstände der Serie FC sind in den kleinsten Standardgrößen – 1206, 1005, 0805, 0603, 0505 und 0402 – erhältlich. Sie machen die Entwicklung kundenspezifischer HF-Widerstände oder das Abstimmen von Schaltungen auf bestimmte Frequenzbereiche überflüssig. Dadurch sind Entwickler jetzt flexibler bei der Auswahl einer leicht zu integrierenden Standardlösung, die die Leistungsanforderungen von HF-Schaltungen erfüllt.

Die neuen Chipwiderstände besitzen ein Substrat aus hochreinem (99,6%) Aluminiumoxid und eine Widerstandsschicht aus passiviertem Nichrome. Die Anschlüsse haben eine Gold- oder SN-60-Lot-Plattierung über einer Nickel-Barriere. Die Temperaturstabilität beträgt für alle Typen dieser Serie 500 ppm/°C über 2000 Stunden bei +70°C; der Betriebstemperaturbereich beträgt –55°C bis +125 °C. devices comprise a gold or SN 60 solder over a nickel barrier. All of these devices are rated for stability of 500 ppm/°C over 2000 hours at +70 °C and for an operating temperature range of -55° C to +125 °C.

Die neuen Bauelemente sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
Thin Film Chip Resistors
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account