![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/transistors-rf-af/sales Neuer Miniatur-Umgebungslichtsensor von Vishay ist nur 4,0 mm x 2,0 mm groß und hat seine maximale Empfindlichkeit bei 570 nmEine platzsparende Lösung zur Messung der Helligkeit des sichtbaren LichtspektrumsMalvern, Pennsylvania (USA) – 24. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert einen neuen Miniatur-Silizium-NPN-Planar-Phototransistor, der es ermöglicht, kostengünstig hintergrundbeleuchtete Displays zu realisieren, die sich automatisch Änderungen der Umgebungshelligkeit anpassen. Der oberflächenmontierbare Sensor TEMT6000 der die PCB Mold Technologie von Vishay verwendet, ist ein preisgünstiges Bauteil, das als Tageslichtsensor zum Regeln der Hintergrundbeleuchtung von Displays in Handys, Notebooks, PDAs, Kameras, Videokameras, Armaturenbrettern und Plasma-Fernsehgeräten eingesetzt werden kann. Der ultra-kompakte Footprint der Sensoren TEMT6000 von nur 4,0 mm x 2,0 mm ermöglicht es Entwicklern, in solchen Produkten wertvollen Platz zu sparen oder zusätzliche Funktionen zu implementieren. Der Sensor TEMT6000 hat seine höchste Empfindlichkeit bei 570 nm und bietet einen weiten Leuchtwinkel von ±60°, bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall. Trotz seiner hohen Umgebungslichtempfindlichkeit unterdrückt der Sensor das Infrarotspektrum und hat dadurch ein ähnliches “Helligkeitsempfinden” wie das menschliche Auge. Der Sensor TEMT6000 hat einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Das Bauteil ist bleifrei, entspricht den RoHS- und WEEE-Richtlinien, und ist mit bleifreien 260°C-IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Der neue Umgebungslichtsensor ist ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 6 bis 8 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||