VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:De nouvelles DEL CMS ultra brillantes 0603 de Vishay
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/leds/sales
 

De nouvelles DEL CMS ultra brillantes 0603 de Vishay fournissent une intensité lumineuse de 13 mcd a 80 mcd et un choix de six couleurs

SANTA CLARA, CALIFORNIE — 24 septembre 2004 — Une nouvelle série de DEL ultra brillantes qui donne aux concepteurs le choix de six couleurs dans le boîtier CMS le plus petit sur le marché a été annoncée aujourd'hui par Vishay Intertechnology.

Les modèles de la nouvelle série de DEL CMS 0603 Vishay Semiconductors présentent des dimensions subminiatures de 1,6 mm par 0,8 mm et une faible épaisseur de 0,6 mm, permettant la conception de produits de faible taille et de haute puissance qui fonctionnent de manière fiable même dans des environnements exigeants.

Les applications typiques de cette nouvelle série comprennent le rétro éclairage des claviers, les systèmes de navigation, les appareils grand public, les équipements bureautiques, les instruments médicaux, les écrans de téléphones mobiles, les systèmes de contrôle industriel, les systèmes automobiles et les systèmes nécessitant des effets de couleurs miniaturisés. Avec une intensité lumineuse allant de 13 mcd à 80 mcd, les nouvelles DEL TLMX1100présentent une brillance exceptionnelle dans un encombrement compatible avec le standard de l'industrie 0603.

Disponibles en super rouge, orange, jaune, vert, vert pur et bleu, les modèles de la série de DEL CMS 0603 donnent aux concepteurs une plus grande souplesse dans la création de systèmes plus petits, plus minces et plus robustes tout en augmentant la fiabilité globale de ces produits. Outre une très faible consommation et une résistance à des tensions de décharges électrostatiques jusqu'à 1 kV, ces six DEL garantissent un éclairage uniforme grâce à un rapport de variation d'intensité lumineuse de 1,6 ou moins par unité de conditionnement.

Tableau résumé de la série de DEL CMS 0603 ultra brillantes

Référence Couleur Intensité lumineuse
mcd @ IF=20 mA (typ.)
Longueur d'onde dominante
nm @ IF=20 mA (typ.)
TLMS1100 Super rouge 63 633
TLMO1100 Orange 80 606
TLMY1100 Jaune 80 587
TLMG1100 Vert 35 570
TLMP1100 Vert pur 15 558
TLMB1100 Bleu 13 466

Ces nouvelles DEL ultra compacts sont fabriquées en technologie AllnGaP et GaN, encapsulées dans un boîtier à armatures de grande fiabilité, et moulées dans un résine époxy transparente. L'angle de demi-intensité de ces diodes est de 80 °, fournissant un angle de visualisation extrêmement large de 160 °.

Disponibles en bande 8mm et bobine, les DEL annoncées aujourd'hui sont compatibles avec les équipements de placement automatique et peuvent être assemblées avec un processus de soudure par refusion ou de soudure sans plomb. La gamme de températures de fonctionnement de ces diodes est de–40 °C à +100 °C.

Les échantillons et la production de masse des nouvelles DEL CMS 0603 sont actuellement disponibles avec des délais de cinq semaines pour des commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
LEDs
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account