![]() |
|
||||||
|
|
VISHAY 新型 SMD 0603 超亮 LED 提供了 13MCD~80MCD 光强度及六种颜色选择加州Santa Clara – 2004年9月24日— Vishay Intertechnology,Inc.公司(NYSE股市代号:VHS)今日宣布推出新系列超亮LED。该LED器件具目前市场上最小的SMD成型规格,且有六种颜色供设计者选择。 Vishay Semiconductors 新型 SMD 0603-LED 系列中的器件具有 1.6 毫米×0.8 毫米的超小型尺寸,高度仅为 0.6 毫米,从而实现了即使在苛刻环境下也能够可靠运行的小型高功率产品设计。 这种新型系列的典型应用包括背光键区、导航系统、家电、办公设备、医疗仪器、手机显示屏、工业控制系统、汽车系统,以及需要使颜色效果小型化的系统。凭借 13mcd~80mcd 的光强度,这些新型 TLMX1100LED 具与 0603 的业界标准尺寸相当的底面积,并提供了出色的亮度。 SMD 0603-LED 系列中的超高红、橙色、黄色、绿色、纯绿色及蓝色器件使设计人员能够灵活地创建更小、更薄、更坚固的系统,同时还能够增强这些产品的整体可靠性。除超低功耗和能够抵抗电压高达 1KV 的 ESD 外,所有六款 LED 均确保了每封装单位光强度比为 1.6 或更低的照明。
SMD 0603-LED 系列超亮 LED:一览表
这些最新的超小型 LED 是采用 AllnGaP 和 GaN 技术构建的,它们被封装在高度可靠下引线框基盘中,并且嵌入在清晰的环氧树脂中。这些器件的半强度角为 80°,因此提供了 160° 的超宽视觉角度。 日前宣布的这些采用 8 毫米带盘式封装的 LED 可与自动贴装设备兼容,通过回流焊接或无铅焊接工艺均可对它们进行处理。这些器件的额定工作范围介于 –40 °C~+100 °C。 目前,新型 SMD 0603-LED 系列超亮 LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||