VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Vishay étend son offre d'oscillateurs d'horloge pour montage en surface XOSM
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/oscillators/sales
 

Vishay étend son offre d'oscillateurs d'horloge pour montage en surface XOSM avec de nouveaux circuits de 5,0 mm par 3,2 mm par 1,3 mm spécifiés pour 1,8 V, 2,5 V et 3,3 V

MALVERN, PENNSYLVANIE — 24 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui l'extension de sa famille d'oscillateurs pour montage en surface XOSM avec la sortie de trois nouveaux circuits basse tension en boîtier miniature mesurant 5,0 mm par 3,2 mm avec une épaisseur de 1,3 mm.

Conçus pour permettre une réduction de l'encombrement et de la consommation dans les appareils informatiques et de télécommunications portables, les nouveaux oscillateurs Vishay Dale XOSM présentent une taille et un encombrement standards de l'industrie et des spécifications de basse tension d'entrée de 1,8 V (XOSM-531), 2,5 V (XOSM-532) et 3,3 V (XOSM-533). Ce sont les plus petits composants de ce type proposés par Vishay Dale, et en augmentant le rendement des circuits oscillateurs d'horloge, ces nouveaux oscillateurs permettent aussi la conception de produits finaux de performances supérieures et de plus grande autonomie comme des ordinateurs bloc notes, des téléphones cellulaires, des récepteurs de radio messagerie et des assistants numériques personnels.

Le rendement des XOSM-531, XOSM-532 et XOSM-533 est amélioré par une fonction d'activation/désactivation du mode trois états. Avec un fonctionnement basse tension, les trois circuits annoncés aujourd'hui réduisent aussi la dissipation de chaleur et améliorent ainsi la fiabilité globale.

Ces trois composants sont spécifiés pour une gamme de fréquences de 1,544 MHz à 100,000 MHz, et sont proposés dans toutes les options de stabilité de ±25 ppm, ±50 ppm et ±100 ppm. Ces oscillateurs sans plomb compatibles HCMOS sont disponibles en conditionnement en bande et bobine et sont compatibles avec les processus de refusion IR.

Les échantillons et la production de masse des nouveaux oscillateurs XOSM sont actuellement disponibles. Le délai pour les quantités de production est de huit semaines.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Oscillator
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account