VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouveaux doubles redresseurs Schottky haute tension
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

Nouveaux doubles redresseurs Schottky haute tension de Vishay présentant les meilleures tension inverse de 200 V et intensité directe de 20 A de l'industrie

MALVERN, PENNSYLVANIE — 17 novembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui trois nouveaux redresseurs Schottky haute tension présentant une tension inverse de 200 V, la valeur la plus élevée disponible pour un redresseur silicium Schottky et une spécification d'intensité directe de 20 A, ainsi qu'une température de jonction maximum de 175 °C.

Surpassant les redresseurs Schottky à tension directe de 200 V fabriqués en carbure de silicium pour une fraction de leur coût, ces nouveaux redresseurs silicium sont conçus pour le redressement secondaire dans les convertisseurs alternatif-continu et continu-continu avec des sorties jusqu'à 48 V, ainsi que dans les applications de roue libre et de protection contre l'inversion de polarité. Les options de boîtier sont le TO-220AB (MBR20H200CT), le TO-220AB isolé (MBRF20H200CT) et le TO-262AA (MBRB20H200CT-1).

Avec une faible chute de tension directe de 0,65 V à 10 A et 125 °C, une intensité de fuite inverse réduite de 1 mA maximum à 125 °C et une intensité de surtension transitoire par branche élevée de 290 A, ces nouveaux redresseurs Schottky ont été optimisés pour des applications d'alimentation de 50 W à 250 W. Ils présentent aussi une énergie de surtension inverse non répétitive importante de 20 mJ à 8/20 µs par branche.

Ces nouveaux redresseurs présentent un temps de récupération inverse négligeable qui, combiné à leur basse tension directe, améliore le rendement de puissance et réduit l'échauffement des produits finaux comme l'alimentation des PC de bureau et bloc notes, des serveurs, des centraux de télécommunications, des téléviseurs HD et d'autres d'alimentation à découpage ayant des sorties haute puissance.

Ces trois redresseurs comportent une puce double, configurée en cathode commune et avec une température de jonction maximum de 175 °C.

Les échantillons et la production de masse des nouveaux redresseurs Schottky MBR20H200CT (TO-220AB), MBRF20H200CT (ITO-220AB) et MBRB20H200CT-1 (TO-262AA) sont actuellement disponibles, avec un délai de six semaines pour les commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Rectifiers
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account