VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:新型双高压肖特基整流器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

VISHAY 新型双高压肖特基整流器具有业界最佳的 200V 反向电压和 20A 正向电流

宾夕法尼亚,MALVERN — 2004 年 11 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH) 宣布推出三款新型双高压肖特基整流器,这些整流器具有 200V 反向电压——硅肖特基整流器的最高可达电压、20A 正向额定电流,以及 175°C 的最高工作结温。

出色的 200V 正向电压肖特基整流器是采用碳化硅技术以低成本方式构建的,这些基于硅的新型器件旨在实现输出电压高达 48V 的交流到直流及直流到直流转换器的次级整流,以及续流和极性保护应用。封装可选择为 TO-220AB (MBR20H200CT), 隔离式 TO-220AB (MBRF20H200CT), 及 TO-262AA (MBRB20H200CT-1).

凭借 10A 和 125°C 时 0.65V 的低典型正向压降、125°C 时最高 1mA 的较小反向漏电流,以及每脚 290A 的高正向浪涌电流,这些新型肖特基整流器已为 50W~250W 的电源应用而进行了优化。它们还在每脚 8/20µs 时具有 20mJ 的高峰值非重复性反向浪涌能量。

这些新型整流器的反向恢复时间非常短,凭借其低正向电压,这提高了功效,减少了终端产品中的发热量,这些终端产品包括以下设备中的电源:台式与笔记本电脑、服务器、电信交换机、HDTV 及其它具有高功率输出的 SMPS 设备。

所有这三种器件均采用双芯片、共阴极配置,并且最高工作结温均为 175°C。

目前,新型 MBR20H200CT (TO-220AB), MBRF20H200CT (ITO-220AB), 及MBRB20H200CT-1 (TO-262AA) 肖特基整流器的样品及量产批量均已上市,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Rectifiers
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account