|
For more information: VISHAY 新型双高压肖特基整流器具有业界最佳的 200V 反向电压和 20A 正向电流
宾夕法尼亚,MALVERN — 2004 年 11 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH) 宣布推出三款新型双高压肖特基整流器,这些整流器具有 200V 反向电压——硅肖特基整流器的最高可达电压、20A 正向额定电流,以及 175°C 的最高工作结温。 出色的 200V 正向电压肖特基整流器是采用碳化硅技术以低成本方式构建的,这些基于硅的新型器件旨在实现输出电压高达 48V 的交流到直流及直流到直流转换器的次级整流,以及续流和极性保护应用。封装可选择为 TO-220AB (MBR20H200CT), 隔离式 TO-220AB (MBRF20H200CT), 及 TO-262AA (MBRB20H200CT-1). 凭借 10A 和 125°C 时 0.65V 的低典型正向压降、125°C 时最高 1mA 的较小反向漏电流,以及每脚 290A 的高正向浪涌电流,这些新型肖特基整流器已为 50W~250W 的电源应用而进行了优化。它们还在每脚 8/20µs 时具有 20mJ 的高峰值非重复性反向浪涌能量。 这些新型整流器的反向恢复时间非常短,凭借其低正向电压,这提高了功效,减少了终端产品中的发热量,这些终端产品包括以下设备中的电源:台式与笔记本电脑、服务器、电信交换机、HDTV 及其它具有高功率输出的 SMPS 设备。 所有这三种器件均采用双芯片、共阴极配置,并且最高工作结温均为 175°C。 目前,新型 MBR20H200CT (TO-220AB), MBRF20H200CT (ITO-220AB), 及MBRB20H200CT-1 (TO-262AA) 肖特基整流器的样品及量产批量均已上市,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|