VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Revolutionäre Bulk Metal(r) Z-Foil Technologie
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-foil/sales
 

Revolutionäre Bulk Metal(r) Z-Foil Technologie: Widerstände mit 300 mW Belastbarkeit, 0,01% Langzeitstabilität und ±0,5 ppm/°C Temperaturkoeffizient

Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Dezember 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) präsentiert den oberflächenmontierbaren Bulk Metal® Z-Foil PräzisionswiderstandVSMP1206 – das erste Bauteil dieser Art mit einer Belastbarkeit von 300 mW, einer Load-Life-Stabilität von 0,01% und einem nominellen Temperaturkoeffizienten von ±0,5 ppm/°C in einem Industriestandard-SMD-Gehäuse.

Die von Vishay entwickelte Bulk-Metal-Z-Foil-Technologie bietet bei veränderlichen Umgebungstemperaturen und Lastströmen eine drastisch höhere Widerstandsstabilität – mehr als eine Größenordnung besser – als andere Technologien. Aufgrund ihres niedrigen Temperaturkoeffizienten und geringen Wärmewiderstands zeigen Leistungs- und Strommesswiderstände in Z-Foil-Technologie eine wesentlich geringere Abhängigkeit des Widerstandswertes von der Stromstärke und ermöglichen dadurch eine erheblich höhere Messgenauigkeit.

Mit der Z-Foil-Technologie lässt sich ein inhärent niedriger und vorhersagbarer Temperaturkoeffizient von ±0,5 ppm/°C (Nennwert) erzielen. Bei voller Belastung mit 300 mW bei 70 °C hat der VSMP1206 eine einzigartige Load-Life-Stabilität von ±0,01%; bei 200 mW wird sogar ein Wert von ±0,005% erreicht. Robuste Wrap-around-Anschlüsse ermöglichen eine problemlose Handhabung des Bauteils während des Fertigungsprozesses und gewährleisten hohe Stabilität über sämtliche Temperaturzyklen hinweg.

Der VSMP1206 ist mit Widerstandswerten im Bereich von 10 W bis 30 kW und mit Toleranzen bis hinab zu ±0,01% lieferbar. Noch engere Toleranzen sind auf Anfrage erhältlich; über Einzelheiten hierzu geben die Applikationsingenieure von Vishay unter der Mail-Adresse Foilsupport2@Vishay.com gerne Auskunft.

Durch seine überlegenen Eigenschaften, die der Bulk-Metal-Z-Foil-Technologie zu verdanken sind, ist der VSMP1206 eine ideale Lösung für Analog-Anwendungen, die höchste Präzision erfordern, beispielsweise in der Industrie, Medizin, Militärtechnik und Luft-/Raumfahrt; typische Anwendungen sind Messsysteme, Head-up-Displays oder Elektronenstrahlsysteme.

Der Temperaturkoeffizient eines aus zwei beliebig ausgewählten VSMP1206 -Widerständen bestehenden Spannungsteilers ist kleiner als 3 ppm/°C; auf Anfrage sind Widerstandspaare mit einem Teilerfaktor-Temperaturkoeffizienten unter 1 ppm/°C lieferbar.

Der oberflächenmontierbare Chip-Widerstand VSMP1206 hat eine Grundfläche von nur 3,20 mm x 1,57 mm, eine Höhe von nur 0,64 mm und ein Gewicht von maximal 11 mg; er ist mit bleifreien oder blei-verzinnten Anschlüssen erhältlich. Durch seine kompakten Abmessungen und seine SMD-Bauform eignet sich der neue Widerstand bestens zur Aufwertung existierender Designs.

Der Widerstand VSMP1206 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar, wahlweise im Waffle-Pack oder in Tape-and-Reel-Verpackung. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt etwa sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
Resistors
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account