![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com Contact ventes: http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-foil/sales Une technologie révolutionnaire à feuille Z Bulk Metal® permet une spécification de puissance de 300 mW avec une stabilité à long terme de 0,01 % et un TCR nominal de ±0,5 ppm/°CMALVERN, PENNSYLVANIE — 15 décembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle résistance de haute précision pour montage en surface à feuille Z Bulk Metal® VSMP1206, le premier composant de ce type de l'industrie à combiner une spécification de puissance importante de 300 mW, une stabilité à long terme de 0,01 % et un coefficient de température (TCR) nominal réduit de ±0,5 ppm/°C en boîtier pour montage en surface standard de l'industrie. Soumis à des variations de température ambiante et d'intensités de charge, la technologie de feuille Z Bulk Metal dont Vishay est le pionnier apporte un niveau de stabilité révolutionnaire, supérieur de plus d'un ordre de grandeur à des technologies concurrentes. L'utilisation d'une feuille Z réduit considérablement les modifications de résistance provoquées par une variation d'intensité dans les résistances de puissance et les résistances de mesure d'intensité avec un coefficient de température (TCR) et une résistance thermique réduits, permettant d'améliorer beaucoup les mesures. La technologie de feuille Z fournit un coefficient de température nominal intrinsèquement réduit et prévisible de ±0,5 ppm/°C. A sa puissance spécifiée élevée de 300 mW à 70 °C, le modèle VSMP1206 a une stabilité à long terme à faible charge de ±0,01%, et une stabilité à long terme encore meilleure de ±0,005% à 200 mW. Des terminaisons conventionnelles complètement enroulées garantissent une sécurité de manipulation pendant le processus de fabrication et une stabilité lors des cycles thermiques pendant toute la durée de vie. Le modèle VSMP1206 a une gamme de résistances de 10 W à 30 kW et une tolérance très faible de ±0,01 %. Des tolérances plus serrées sont disponibles sur demande auprès des ingénieurs d'applications de Vishay à Foilsupport2@Vishay.com. Grâce à la meilleure performance qui provient de l'utilisation de la feuille Z Bulk Metal, la VSMP1206 convient bien aux applications analogiques de précision dans les produits finaux industriels, médicaux, militaires et aériens comprenant des systèmes de comptage, des affichage tête haute et des systèmes à faisceau d'électrons. Un diviseur de tension peut être personnalisé en utilisant deux résistances VSMP1206 choisies arbitrairement avec une spécification de suivi résultant de moins de 3 ppm/°C, ou même moins de 1 ppm/°C sur demande. Le modèle VSMP1206 est une résistance chip pour montage en surface ne mesurant que 3,20 mm par 1,57 mm avec une épaisseur de 0,64 mm, un poids maximum de 11 mg et des terminaisons sans plomb ou étain plomb au choix. Sa faible taille et sa conception pour montage en surface permettent aux concepteurs de moderniser facilement leurs conceptions existantes. Proposés en conditionnement gaufré et en bande et bobine, les échantillons et la production de masse de la résistance VSMP1206 sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est d'environ six semaines. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
Bulk Metal est une marque déposée de Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||