VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:革新的Z-ベース・バルク・メタル® フォイル技術
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-foil/sales
 

革新的Z-ベース・バルク・メタル® フォイル技術により定格電力300mW、長期安定度0.01%、TCR値 ±0.5 ppm/°C(標準)を達成

ペンシルバニア州マルバーン市、2004年12月15日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、表面実装タイプの高精度バルクメタル® Z-フォイル抵抗器、VSMP1206を発表した。業界標準の表面実装パッケージで電力定格が300 mWと高く、この定格で負荷寿命安定度0.01%と低TCR値±0.5 ppm/°C(標準値)を同時に達成したのは業界初。

ビシェイ社が業界に先駆けて開発したバルクメタル® Z-フォイル技術により周囲温度、電流負荷の変動条件下での安定度が飛躍的に向上し、他の競合技術に対し1桁以上優れた安定度を達成した。Z-フォイルの使用でTCRや熱抵抗が低く抑えられ、これにより電力抵抗や電流検出抵抗中の電流変動に対する抵抗値の変化が劇的に減少し測定性能が大幅に向上する。

Z-フォイル技術は抵抗器のTCR値を本質的に低く、またその予測を可能にする。TCR値(標準値)は±0.5 ppm/°Cである。70°C、300mWの高い電力定格の場合、VSMP1206の負荷寿命試験安定度は±0.01%と他から抜きんでて低い。また200mWではさらに±0.005%まで低下する。実績のある折り返しタイプの堅牢な端末処理により製造プロセス上の取り扱いは安全に行うことができ、また熱サイクルの加わる寿命期間中の安定度も保証される。

VSMP1206の抵抗値範囲は10 W~30 kWで、また許容差±0.01%までの高精度で供給可能。また更に高い精度が要求される場合には特注も可能で、Foilsupport2@Vishay.comからビシェイ社のアプリケーション・エンジニアに依頼することができる。

バルクメタル® Z-フォイル技術の採用で性能の向上したVSMP1206は精密アナログ回路用途に適しており、計測システム、ヘッドアップ・ディスプレイ、電子ビーム・システムなどを含む産業用、医用、軍用、航空機搭載用の最終製品に使用可能である。

VSMP1206抵抗器を2個、任意に選択して分圧器を構成し3 ppm/°C未満のトラッキング仕様で製作することもできる。また特注で1 ppm/°Cも可能。

VSMP1206は表面実装用チップ抵抗器で、サイズは3.20mm × 1.57mm、高さ0.64mm。重量は最大11mgで、端子は鉛フリー合金とはんだ合金から選択できる。小型サイズ、表面実装パッケージという特長を生かし、既存の設計を容易にアップグレードできる。

ワッフルパック、またはテープリール・パッケージによる供給が可能。VSMP1206のサンプルおよび製品は現在出荷可能で、量産出荷のリードタイムは約6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。

 
Resistors
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account