VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Vishay étend sa famille d'oscillateurs d'horloge pour montage en surface XOSM
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/oscillators/sales
 

Vishay étend sa famille d'oscillateurs d'horloge pour montage en surface XOSM avec de nouveaux modèles spécifies pour des tensions d'entrée de 1,8 V et 2,5 V en boîtier de 7,0 mm par 5,0 mm par 1,6 mm

MALVERN, PENNSYLVANIE — 17 décembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui l'adjonction de deux nouveaux oscillateurs miniatures basse tension pour montage en surface, spécifiés pour des tensions d'entrée de 1,8 V et de 2,5 V , à la famille d'oscillateurs d'horloge XOSM de la société.

Destinés à permettre la conception d'appareils électroniques de meilleures performances et de plus grande autonomie sur batterie, ces nouveaux modèles ont le même encombrement qu'un oscillateur standard 5x7 tout en fournissant des options basse tension qui améliorent la performance des circuits oscillateurs d'horloge dans les équipements informatiques et de télécommunications portables comme les ordinateurs bloc notes, les téléphones cellulaires, les récepteurs de radio messagerie et les assistants numériques personnels.

Les nouveaux XOSM-571 (1,8 V) et XOSM-572 (2,5 V) constituent des alternatives de plus basse tension aux oscillateurs standards et pour montage en surface XOSM-57 (5 V) et XOSM 573 (3,3 V). Les XOSM-571 et XOSM-572 présentent tous deux de très petites dimensions de 7,0 mm par 5,0 mm par 1,6 mm, et chaque boîtier comporte une option d'activation/désactivation trois états qui contribue à un fonctionnement efficace. Avec des spécifications de basse tension d'entrée, ces modèles contribuent aussi à réduire la dissipation de chaleur et à améliorer ainsi la fiabilité du système.

Les modèles annoncés aujourd'hui par Vishay Dale présentent une gamme de fréquences de 1 MHz à 100 MHz avec des options de stabilité de fréquence de ±25 ppm, ±50 ppm et ±100 ppm. Le vieillissement typique pour le première année est de ±5 ppm. Ces nouveaux oscillateurs, qui sont compatibles HCMOS et compatibles avec les processus de soudure par refusion IR, sont disponibles en conditionnement bande et bobine. Tous les modèles de la famille d'oscillateurs d'horloge XOSM sont sans plomb.

Les échantillons et la production de masse des XOSM-571 et XOSM-572 sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est de huit semaines.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Oscillators
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account