VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:VISHAY 扩展其 XOSM 表面贴装时钟振荡器系列
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/oscillators/sales
 

VISHAY 凭借采用 7.0 毫米×5.0 毫米×1.6 毫米封装、 额定输入电压分别为 1.8V 和 2.5V 的新型器件 扩展了其 XOSM 表面贴装时钟振荡器系列

宾夕法尼亚州, MALVERN—2004年12 月17日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布为其 XOSM 时钟振荡器系列添加两款额定输入电压分别为 1.8V 和 2.5V 的微型低电压表面贴装振荡器。

这两款新型器件专用于设计性能更高、运行时间更长且电池供电的电子设备,它们的占板面的面积与标准 5×7 振荡器的一样小,并且可提供能够提高笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机和 PDA 等便携式计算与电信设备中时钟振荡器电路性能的低电压应用选择。

新型 XOSM-571(1.8V) 和 XOSM-572(2.5V) 可作为 Vishay 标准 XOSM-57 (5V) 和 XOSM-573 (3.3V) 表面贴装振荡器的低电压替代器件。XOSM-571XOSM-572均具有 0.275 英寸×0.197 英寸×0.63 英寸[7.0 毫米×5.0 毫米×1.6 毫米]的超小尺寸,并且其中每一个器件的封装均具有可实现高效运行的三态启用/禁用功能。凭借更低的额定输入电压,这些器件还降低了热量散发,从而提高了系统可靠性。

日前由 Vishay Dale 推出的这两款器件均具有 1MHz~100MHz 的频率范围,并且提供了 ±25ppm、±50ppm 及 ±100ppm 的频率稳定性选择。第一年的典型老化值为 ±5ppm。符合 HCMOS 和 IR 回流工艺的这两款新型振荡器采用带盘式封装。XOSM 时钟振荡器系列中的所有器件均采用无铅设计。

目前,XOSM-571XOSM-572的样品及量产批量均可提供。其量产供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Oscillators
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account