Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine FunctionPAK®-Gleichspannungswandlerfamilie um Synchron-Boost-Wandler mit maximal 15 W Ausgangsleistung bei 2,5 A und 95% Wirkungsgrad


Integrated Modules

Products mentioned:

FX5545G206
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Januar 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Gleichspannungswandlerfamilie FunctionPAK® um einen neuen Synchron-Boost-Wandler erweitert, der Wirkungsgrade bis 95% erreicht.

Der neue FunctionPAK FX5545G206 liefert bis zu 15 W Ausgangsleistung bei einem maximalen Strom von 2,5 A. Er ist für POL- (point of load) Anwendungen in IBAs (Intermediate Bus Architectures) vorgesehen, bei denen über eine einzige Niederspannungsschiene auch solche Bausteine versorgt werden müssen, die eine höhere Betriebsspannung benötigen, beispielsweise FPGAs, Mikroprozessoren, DSPs, DDR SDRAMs und sonstige ICs.

Der FX5545G206 ist ein flaches und kompaktes Multi-Chip-Modul mit einem für alle Modelle, Ausgangsleistungen und Ausgangsströme einheitlichen Anschlussbild, das sich für eine Vielzahl von Endprodukten eignet. Durch seine programmierbare Topologie, die es ermöglicht, das Modul zur Versorgung unterschiedlicher Lasttypen wie z. B. Leistungsverstärker, Mikrocontroller oder Basisband-Logik-ICs einzusetzen, ist dieses Produkt eine vielseitige Lösung, die den Anforderungen des dynamischen Marktes für tragbare elektronische Geräte genügt. Der neue Gleichspannungswandler bietet Entwicklern außerdem die Möglichkeit, für unterschiedliche Batterietypen und Zellenkonfigurationen den gleichen Modultyp zu verwenden.

Der FX5545G206 bietet eine Leistungsdichte von mehr als 550 W/in 3 . Er ist für den Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6 V spezifiziert und liefert eine im Bereich von 3,3 V bis 6 V programmierbare Ausgangsspannung mit geringer Welligkeit. Der FX5545G206 verbraucht im Bereitschaftsbetrieb – wie andere Gleichspannungswandler der FunctionPAK-Familie auch – gerade einmal 1 mA. Programmierbare PWM- (Pulse-Width Modulation) und PSM- (Pulse-Skipping Mode) Parameter ermöglichen es, den Wirkungsgrad im Standby- und Idle-Modus zu optimieren und so die Batteriestandzeit und die Batteriebetriebsdauer der Endprodukte zu verlängern.

Das Tastverhältnis im PSM-Betrieb ist über den vollen Bereich von 100% programmierbar. Dadurch arbeitet der Gleichspannungswandler gewissermaßen wie ein Linearregler in der Sättigung und ermöglicht es, den Energieinhalt von Lithium-Ionen-Einzelzellen, NiCd-Dreifachzellen oder NiMH-Akkupacks voll auszuschöpfen und die größtmögliche Ausgangsspannung zu erzielen.

Der Wandler besitzt ein 14,7 mm x 12,2 mm großes, 20-poliges BGA-Gehäuse mit einer Höhe von maximal 3 mm. Die FunctionPAK-Gleichspannungswandler von Vishay enthalten in einem kompakten Gehäuse außer den Primär- und Sekundär-Leistungs-MOSFETs einen integrierten Controller und alle erforderlichen passiven Bauteile. Sie sind dadurch eine Komplettlösung, die keinerlei externe Bauelemente erfordert und wesentlich weniger Platz benötigt als eine entsprechende Schaltung aus diskreten Bauteilen – und das bei Wirkungsgraden bis zu 95%.

Die voll-integrierten FunctionPAK-Bausteine reduzieren die Anzahl der zur Spannungswandlung benötigten Bauteile ganz erheblich und ermöglichen dadurch die Entwicklung kleinerer und leichterer tragbarer Produkte. Außerdem vereinfachen sie die Produktentwicklungs-, Test-, Einkaufs- und Fertigungsprozesse von OEMs. Für Entwicklungslabors, die nur über begrenzte Fertigungsmöglichkeiten verfügen, ist das Modul auch in einer steckbaren Version erhältlich, die den Aufbau von Schaltungsprototypen erleichtert.

Der Gleichspannungswandler FX5545G206 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword