![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com Contact ventes: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales Vishay étend la famille de convertisseurs continu/continu FunctionPAK® avec un circuit élévateur synchrone fournissant jusqu'a 15 W a 2,5 A avec un rendement de 95 %MALVERN, PENNSYLVANIE — 18 janvier 2005 — Vishay Intertechnology a ajouté aujourd'hui à sa famille de convertisseurs continu-continu en boîtier unique FunctionPAK® un nouveau convertisseur élévateur synchrone qui fonctionne avec un rendement jusqu'à 95 %. Le nouveau FunctionPAK FX5545G206 fournit une puissance de sortie de jusqu'à 15 W à une intensité maximum de 2,5 A. Destiné aux applications de point de charge (POL) dans des architectures de bus intermédiaire (IBA), le FX5545G206sera utilisé lorsque la basse tension d'un bus doit être augmentée jusqu'à la tension nécessaire à des FPGA, microprocesseurs, DSP, SRAM DDR et d'autres circuits intégrés. Module convenant à pratiquement tous les produits finaux, le FX5545G206 bas profil est un petit module multi puces qui présente la même implantation pour tous les modèles, niveaux de puissance et intensités. Sa topologie programmable, qui permet au circuit d'alimenter des charges multiples comme des amplificateurs de puissance, microprocesseurs ou des circuits intégrés de bande de base, offre aux concepteurs une solution polyvalente qui satisfait les demandes du marché de l'électronique portable en évolution rapide. Ce nouveau convertisseur permet aussi aux concepteurs d'utiliser diverses configurations et combinaisons chimiques de batteries avec un seul composant. Le FX5545G206 présente une densité de puissance supérieure à 33,6 W/cm3. Il est spécifié pour une plage de tensions d'entrée de 2,7 V à 6 V et une plage de tensions de sortie de 3,3 V à 6 V avec une faible ondulation de sortie. Comme les autres convertisseurs FunctionPAK, le FX5545G206 ne consomme qu'une intensité de 1 mA en mode veille et comporte des contrôles de sortie PWM (modulation par largeur d'impulsion) et PSM (modulation par déplacement d'impulsion) pour optimiser le rendement de la conversion d'énergie dans mes modes veille et ralenti, augmentant ainsi l'autonomie de la batterie et le temps de fonctionnement du système final. Avec un contrôle à 100 % du rapport cyclique en fonctionnement PSM, ce convertisseur se comporte pratiquement comme un régulateur linéaire saturé pour récupérer toute la puissance d'une batterie lithium-ion à un élément ou Ni-Cd ou Ni MH à trois éléments et fournit ainsi la tension de sortie la plus élevée. Le boîtier BGA 20 broches du convertisseur mesure 14,7 mm par 12,2 mm avec une épaisseur maximum de 3 mm. Aucun composant externe n'est nécessaire pour une solution complète parce que ce convertisseur comporte une combinaison sélectionnée de MOSFET de puissance primaire et secondaire, un circuit intégré contrôleur et tous les composants passifs nécessaires dans un seul boîtier, occupant sensiblement moins de place que les implantations discrètes les plus compactes tout en présentant un rendement allant jusqu'à 95 %. En réduisant le nombre de composants nécessaires sur le circuit imprimé pour les fonctions de conversion d'énergie, ce composant FunctionPAK totalement intégré permet la conception de produits portables plus petits et plus légers tout en simplifiant les processus de développement, de test, d'achat et d'assemblage du produit pour les OEM. Une version enfichable est disponible pour le prototypage dans les laboratoires d'ingénierie avec une possibilité d'assemblage limitée. Les échantillons et la production de masse du FX5545G206 sont actuellement disponibles, avec des délais de huit semaines pour des commandes plus importantes. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||