VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:Voll-integrierter FunctionPAK®-Gleichspannungswandler von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales
 

Voll-integrierter FunctionPAK®-Gleichspannungswandler von Vishay im 20-poligen BGA-Gehäuse stellt mit 570 W pro Kubikzoll neuen Leistungsdichterekord auf

Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Januar 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, voll-integrierten Abwärts-Gleichspannungswandler mit einer Leistungsdichte von mehr als 570 W pro Kubikzoll in einem 20-poligen, oberflächenmontierbaren BGA-Gehäuse mit einer Grundfläche von 14,7 mm x 12,2 mm und einer Höhe von nur 3,2 mm.

Der neue FunctionPAK®-Baustein FX5545G108 bietet unter allen Wandlern dieser kompakten Gehäusegröße die größte Leistungsdichte. Er setzt eine Eingangsspannung zwischen 2,5 V und 6 V in eine Ausgangsspannung zwischen 0,9 V und 4,5 V um und erreicht dabei einen Wirkungsgrad von bis zu 95%. Der FX5545G108 ist für einen Maximalstrom von 4 A und für eine maximale Ausgangsleistung von 15 W spezifiziert; der Shutdown-Strom beträgt 1 µA.

Der neue Gleichspannungswandler ist dafür vorgesehen, die Eingangsspannung in unmittelbarer Lastnähe (Point of Load, POL) auf den gewünschten Wert zu reduzieren und zu stabilisieren; er eignet sich zur Versorgung von Halbleiterbauelementen wie z. B. FPGAs, Mikroprozessoren, DSPs und DDR-SDRAMs – um nur einige Beispiele zu nennen. Darüber hinaus eignet sich der neue Baustein auch zum Stabilisieren, Filtern, Glätten und Umsetzen von Gleichspannungen – oder zum Reduzieren und Stabilisieren von Batteriespannungen – in fast allen Arten von Endprodukten, von Verstärkern über VoIP-Plattformen, Router und professionale Digitalkameras bis zu tragbaren Computern und Batterie-Notstromversorgungen.

Wie bei anderen voll-integrierten Gleichspannungswandler der FunctionPAK-Familie von Vishay erfordet der FX5545G108 keinerlei externe Bauelemente um eine Komplettlösunge zu offerieren. Die programmierbare PWM/PSM-Steuerung gewährleistet einen ultra-hohen Wirkungsgrad; der Wandler arbeitet bei Volllast im Synchrongleichrichter-PWM-Modus und geht bei geringer Last automatisch in den extern gesteuerten Pulse-Skipping-Modus (PSM) über.

Das Tastverhältnis im PSM-Betrieb ist über den vollen Bereich von 100% programmierbar. Dadurch arbeitet der Gleichspannungswandler ganz ähnlich wie ein Linearregler in der Sättigung und ermöglicht es, den Energieinhalt von Li+ Einzelzellen, NiCd-Dreifachzellen oder NiMH-Akkupacks voll auszuschöpfen und die größtmögliche Ausgangsspannung zu erzielen. Die FunctionPAK-Bausteine sind mit zahlreichen Batteriezellenkonfigurationen und -Technologien kompatibel, darunter NiCd, NiMH und Li+.

Die FunctionPAK-Gleichspannungswandler enthalten in einem kompakten Gehäuse außer den Primär- und Sekundär-Leistungs-MOSFETs einen integrierten Controller und bis zu 18 passive Bauteile. Sie benötigen wesentlich weniger Platz als eine entsprechende Schaltung aus diskreten Bauteilen und erreichen Wirkungsgrade bis zu 95%.

Das BGA-Gehäuse der FunctionPAK-Gleichspannungswandler ist für den vollen industriellen Temperaturbereich von –40°C bis +85°C spezifiziert. Betriebstemperaturbereich, Stoßfestigkeit und Feuchtigkeitsfestigkeit entsprechen MIL-Spezifikationen. Dies gewährleistet höchste Zuverlässigkeit.

Der Gleichspannungswandler FX5545G108 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

FunctionPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.

 
Integrated Modules
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account