![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com Contact ventes: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales Nouveau convertisseur intégré FunctionPAK® en boîtier BGA 20 ports de Vishay le plus dense de l'industrie avec 35 W par cm3 pour une solution de cette tailleMALVERN, PENNSYLVANIE — 27 janvier 2005 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouveau convertisseur continu-continu abaisseur totalement intégré qui fournit une densité de puissance de plus de 35 W par cm3 dans un boîtier BGA 20 ports pour montage en surface dont la surface est de 14,7 mm par 12,2 mm et l'épaisseur de 3,2 mm. Fournissant la plus grande densité de puissance pour cette taille de boîtier compacte, le nouveau circuit FX5545G108FunctionPAK® convertit des entrées 2,5 V à 6 V en une tension de sortie dans la plage de 0,9 V à 4,5 V avec un rendement jusqu'à 95 %. Le FX5545G108 est spécifié pour une intensité maximum de 4 A et pour une puissance de sortie de 15 W, avec une intensité de veille de 1 μA. Ce nouveau convertisseur est conçu pour ajuster et stabiliser l'alimentation d'entrée des applications de point de charge (POL) pour une grande variété de semi-conducteurs comme des FPGAs, microprocesseurs, DSP et SDRAM DDR. Il peut aussi être utilisé pour stabiliser, filtrer, réduire l'ondulation et décaler des niveaux de tension, ou stabiliser la tension de batteries à un niveau de tension spécifié inférieur, dans virtuellement tout produit final, comprenant des amplificateurs, plates formes VoIP, routeurs, appareils photo professionnels, ordinateurs portables, et systèmes de secours sur batterie. Comme les autres circuits de la famille de convertisseurs continu-continu totalement intégrés en boîtier unique FunctionPAK de Vishay, le FX5545G108 ne nécessite aucun composant externe pour constituer une solution complète. Des contrôles PWM/PSM programmables garantissent un rendement très élevé, le contrôleur fonctionnant en mode PWM à redressement synchrone à pleine charge et passant en mode PSM (modulation par déplacement d'impulsions) à commande externe dans des conditions de faible charge. Avec un contrôle à 100 % du rapport cyclique en fonctionnement PSM, ce convertisseur se comporte pratiquement comme un régulateur linéaire saturé pour récupérer toute la puissance d'une batterie lithium-ion à un élément ou Ni-Cd ou Ni MH à trois éléments et fournit ainsi la tension de sortie la plus élevée. Le circuit FunctionPAK est compatible avec une variété de configurations et de couples chimiques de batteries comprenant NiCd, NiMH, et Li+. Les convertisseurs FunctionPAK comportent une combinaison sélectionnée de MOSFET de puissance primaire et secondaire, un circuit intégré contrôleur et jusqu'à 18 composants passifs dans un seul boîtier, occupant sensiblement moins de place que les implantations discrètes les plus compactes tout en présentant un rendement allant jusqu'à 95 %. Pour une fiabilité maximum, le boîtier BGA du FunctionPAK est spécifié pour toute la gamme de températures industrielle de–40 °C à +85 °C et est spécifié pour des températures de fonctionnement, des niveaux de chocs et une résistance à l'humidité militaires. Les échantillons et la production de masse du convertisseur FX5545G108 sont actuellement disponibles, avec de délais de huit semaines pour des commandes plus importantes. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
FunctionPAK is a registered trademark of Vishay Intertechnology. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||