VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:Résistances chip Vishay Beyschlag en boîtier 0402
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales
 

Résistance chip Vishay Beyschlag en boîtier 0402 présentant un TCR de of ±10 ppm/K et des valeurs de résistances de 100 Ohms à 221 kilohms

MALVERN, PENNSYLVANIE — 21 janvier 2005 — Vishay Intertechnology a annoncé qu'il avait étendu sa famille de résistances chips à couches minces Vishay Beyschlag avec l'introduction de résistances de précision en boîtier miniature 0402. Disponibles dans des valeurs de 100 Ω à 221 kΩ, ces nouveaux modèles présentent la gamme de résistances la plus large de l'industrie pour des résistances de précision certifiées CECC de cette taille.

Tous les modèles de la nouvelle gamme MCS0402 sont qualifiés selon la norme EN 140401-801. Les caractéristiques de précision comprennent des tolérances étroites de ±0,1 % ou ±0,25 %, une plus grande stabilité globale (classe 0,1 et 0,25), et des coefficients de température (TCR) allant de ±25 ppm/K à seulement ±10 ppm/K.

La combinaison d'une petite taille et d'un fonctionnement précis et stable destine idéalement les résistances MCS0402 aux conceptions de haute précision où la surface de carte est limitée. De ce fait, les applications potentielles comprennent les stations de base de télécoms, les téléphones cellulaires, les équipements de test et de mesure, les systèmes industriels et les produits électroniques grand public comprenant la technologie audio haut de gamme. Ces résistances conviennent aussi aux équipements médicaux et aux applications d'électronique automobile comme l'électronique d'habitacle, la sécurité, la gestion du moteur et les alimentations.

Les résistances de précision MCS0402 ont une spécification de tension minimum de 50 V et sont conçues pour fonctionner avec des températures de couche mince jusqu'à 125 °C. La dissipation de puissance est spécifiée à 0,063 W, tandis que la tension d'isolement est spécifiée à 75 V (en permanence pendant une minute).

La précision et la stabilité supérieures de la série Vishay Beyschlag MCS0402 ont été obtenues en combinant une couche mince résistive ultra stable, des contacts de haute qualité entre les couches résistive et conductrice et une méthode avancée d'ajustage laser exclusive qui garantit une précision maximum.

Les résistances couches minces de précision ultra miniatures MCS0402 s'ajoutent aux gammes existantes de résistances de précision pour montage en surface de Vishay Beyschlag, qui comprennent des modèles en boîtier 0603 proposant des valeurs de résistance de 39 Ω à 511 kΩ, des modèles 0805 avec des valeurs de 39 Ω à 1,5 MΩ, et des modèles 1206 spécifiés de 39 Ω à 2 MΩ.

Les résistances MCS0402 Vishay Beyschlag sont totalement compatibles avec les processus de soudure étain-plomb et sans plomb.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Resistors
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account