|
For more information: 封装尺寸为 0402 的 Vishay Beyschlag 芯片电阻具有 ±10ppm/K 的 TCR 及 100 欧姆~221 千欧的电阻值
宾夕法尼亚州,MALVERN—2005年1月21日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出采用 0402 微型封装的高稳定性、高精度器件,从而扩展了该公司的 Vishay Beyschlag 薄膜扁平芯片电阻系列。在通过CECC认证的该尺寸高精度电阻领域,电阻值为100Ω~221kΩ的这些新型器件提供了业界最广泛的电阻范围。 新型 MCS0402系列中的所有器件均根据 EN 140401-801 进行了验证。高精度特性包括 ±0.1% 或 ±0.25% 的低误差、出色的整体稳定性(级别 0.1 与 0.25),以及从 ±25ppm/K 到仅 ±10ppm/K 的低额定 TCR 值。 小尺寸与高精度、稳定运行的完美结合使 MCS0402电阻成为板面空间受限的高精度设计的理想选择。因此,可能的应用包括电信基站、蜂窝手机、测试与测量设备、工业系统,以及采用高端音频技术的消费类电子产品。这些器件还适用于医疗设备和汽车电子应用,例如车身电子器件、安全设备、引擎管理及电源。 MCS0402高精度电阻的最大额定电压为 50V,它们可在 125°C 的薄膜温度下工作。这些电阻的额定功耗规定为 0.063W,而额定绝缘电压为 75V(可持续一分钟)。 通过将超级稳定的薄膜电阻层、电阻层与传导层间的高质量触点,以及可确保实现最高精度的专用激光修整方法完美结合在一起,Vishay Beyschlag MCS0402系列的出色精度与稳定性已得以实现。 The MCS0402超小型高精度薄膜电阻包含在 Vishay Beyschlag 现有的高精度表面贴装电阻系列中,该系列中的电阻包括采用 0603 外型封装且电阻值介于 39Ω~511kΩ 的器件、电阻值介于 39Ω~1.5MΩ 的 0805 器件,以及电阻值介于 39Ω~2MΩ 的 1206 器件。 Vishay Beyschlag MCS0402电阻均完全符合锡铅及无铅 (Pb) 焊接工艺。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|