VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:Halbbrücken-n-Kanal-MOSFET-Treiber liefern Treiberströme bis 1 A
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/power-ics/bus-termination/sales
 

Neue Halbbrücken-n﷓Kanal-MOSFET-Treiber von Vishay Siliconix liefern Treiberströme bis 1 A bei Impedanzen von weniger als 1 Ohm für Systeme mit Betriebsspannungen bis 50 V

Santa Clara, California (USA) – 31. Januar 2004. Siliconix Incorporated (NASDAQ: SILI), eine 80,4%-prozentige Tochter der Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert vier schnelle Halbbrücken-n-Kanal-MOSFET-Treiber-ICs für Anwendungen in hochfrequenten Ein- oder Mehrphasen-Hochstrom-Gleichspannungswandlern; eines davon bietet zusätzlich eine Bremsfunktion für die Steuerung bürstenloser Motoren.

Die neuen Dual-MOSFET-Treiber SiP41103, SiP41104, und SiP41105 , die beide Leistungs-MOSFETs einer Halbbrückenkonfiguration ansteuern können, eignen sich für den Einsatz in Systemen mit Betriebsspannungen von 4,5 V bis 50 V. Diese drei Treiber liefern Ausgangsströme bis 1 A und arbeiten bei Schaltfrequenzen von 250 kHz bis 1 MHz mit einer Treiberimpedanz von weniger als 1 Ohm; sie ermöglichen dadurch die Verwendung kleinerer Kondensatoren und Induktivitäten. Der SiP42101bietet eine Bremsfunktion für Motorsteueranwendungen und arbeitet bei einer Schaltfrequenz von 50 kHz.

Alle Treiber dieser Familie schalten unterbrechend (break-before-make) und verhindern dadurch ein gleichzeitiges Durchschalten der externen MOSFETs; eine interne Bootstrap-Diode zur Steuerung eines n﷓Kanal-High-Side-MOSFETs verringert die Anzahl der benötigten externen Bauteile. Die Treiber können über einen Shutdown/Steueranschluss aktiviert werden. Die Typen SiP41103 und SiP41105 besitzen zusätzlich einen Synchronous-Enable-Anschluss, der es ermöglicht, den Low-Side- oder “Synchrongleichrichter"-MOSFET zu aktivieren, um den Wirkungsgrad bei geringer Belastung zu maximieren.

Eine Unterspannungs-Sperrfunktion verhindert eine Ansteuerung der MOSFET-Gates, wenn die Betriebsspannung (bei V DD) den spezifizierten Wert unterschreitet. Dadurch ist gewährleistet, dass die Ausgangs-MOSFETs nur dann durchgeschaltet werden, wenn eine ausreichend hohe Gate-Spannung vorhanden ist. Die Treiber haben einen Shutdown-Ruhestrom von weniger als 5 µA.

Alle vier neuen MOSFET-Treiber sind sowohl in Standardgehäusen als auch in bleifreien Gehäusen erhältlich. Die Typen SiP42101 und SiP41103 haben ein MLP33-10-Gehäuse, der SiP41104 ein SO-8-Gehäuse und der SiP41104 ein TSSOP-16-PowerPAK-Gehäuse. Alle Typen sind für den industriellen Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +85°C ausgelegt. Typische Anwendungen sind: Hochstrom-Synchron-Abwärtswandler, Mehrphasen-Gleichspannungswandler, Asynchron-zu-synchron-Adapter und Gleichspannungswandler für Computer. Der SiP42101 erweitert die bewährte Familie von Motorsteuer-ICs von Siliconix, zu der u. a. der populäre Si9986 mit integrierten 1-A-MOSFETs zählt. j

Die Typen SiP42101, SiP41103, SiP41104, und SiP41105 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
MOSFET drivers
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account