VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:半桥式 N 信道 MOSFET 驱动器具有 1A 驱动能力
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/power-ics/bus-termination/sales
 

VISHAY SILICONIX 半桥式 N 信道 MOSFET 驱动器具有针对达 50V 系统的 1A 驱动能力和低于 1 欧姆的阻抗

加州,Santa Clara — 2005 年 1 月 31 日 — 日前,拥有 80.4% 股份的 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)子公司 Siliconix incorporated(NASDAQ 股市代号: SILI)宣布推出四款新型高速半桥式 N 信道 MOSFET 驱动器 IC,这些器件主要用于高频率、高电流、单相及多相直流到直流开关电源,它还包括一个具有面向无刷电机控制应用所需制动功能的驱动器。

新型 SiP41103, SiP41104, 及 SiP41105 双信道MOSFET 驱动器可驱动半桥式配置中的较低和较高 MOSFET,它们主要用于电源电压范围介于 4.5V~50V 的系统。这三款驱动器可提供高达 1A 的输出电流,其开关频率为 250kHz~1MHz,驱动器阻抗低于 1 欧姆,因此可降低电容器和电感器的尺寸。新型 SiP42101配有面向电机驱动应用的制动功能,该器件以 50kHz 的频率运行。

该系列的先断后接逻辑可防止外部 MOSFET 和自举二极管中的穿透电流,因此能够驱动可减少外部元件数目的 N 信道高端 MOSFET。关断/控制引脚主要用于启动这些驱动器,而 SiP41103SiP41105上额外配有同步启动引脚,可禁用低端或“同步整理器”MOSFET,从而以较轻电源负载最大程度地提高效率。

欠压锁定功能可防止在电源电压(在 VDD时)低于规定值时驱动 MOSFET 栅极,从而确保仅在存在足够的栅极电压时才打开输出 MOSFET。这些器件的关断静态电流低于 5µA。

所有这四款新型 MOSFET 驱动器均采用标准及无铅 (Pb) 封装。SiP42101SiP41103采用 MLP33-10 封装,而 SiP41104采用 SO-8 封装,SiP41105 采用 TSSOP-16 PowerPAK 封装。这些器件均在 –40°C~+85°C 的工业温度范围内工作,其应用包括高电流同步降压转换器、多相直流到直流转换器、异步到同步应用,以及计算机直流到直流转换器。SiP42101属于 Siliconix 现有电机驱动器系列(包含广受欢迎的 Si9986), 该系列具有整合的 1A MOSFET。

目前,SiP42101, SiP41103, SiP41104, 和SiP41105的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
MOSFET drivers
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account