VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:비쉐이 실리코닉스, P채널 부하 스위치 신제품 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http//www.vishay.com/mosfets/sales
 

비쉐이 실리코닉스 P채널 부하 스위치 신제품, 업계 최초로 1.5V에서 45mΩ의 저온저항 제공

1.5V에서 45mΩ의 저온저항 제공

2005년 6월 15일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최초로 1.5V 게이트 드라이브에서 낮은 온저항(on-resistance)을 제공할 수 있는 P채널 부하 스위치 신제품 5종을 개발 및 출시한다고 밝혔다.

전력소모를 최소화하고 배터리 수명을 연장시키기 위해 휴대 전자 시스템에 사용되는 대부분의 ASIC은 1.5 ~ 1.65V 사이의 코어 공급 전압에서 동작하도록 설계되어 있다. 그러나 지금까지 1.8V 미만의 턴온(turn-on) 동작이 보장되는 파워 MOSFET을 사용하지 않고 설계자들이 레벨시프팅 회로 없이(전력소모 및 복잡성 증가) 이러한 낮은 공급 전압을 이용하는데는 어려움이 있었다.

비쉐이가 새로 개발한 MOSFET은 이러한 문제를 해결했다. 이 신제품들은 업계 최초로 1.5V의 코어 공급 전압으로부터 동작하고 45mΩ의 낮은 온저항을 제공한다. 1.5V 게이트 드라이브에서 낮은 스레스홀드 전압 및 성능 보장과 같은 특징을 제공함으로써 이들 디바이스는 레벨시프팅 회로가 필요 없고, 배터리 전원 방식의 시스템에서 낮은 동작 전압을 통해 전력을 절감할 수 있는 것이 장점이다.

이번에 출시되는 파워 MOSFET 5종에는 중 두 제품은 LITTLE FOOT TSOP-6 패키지 형태로 제공되며, 각각 20V(Si3495DV) 및 -8V(Si3499DV) 드레인 소스간 브레이크다운 전압과 1.5V 게이트 드라이브에서 47mΩ 및 45mΩ의 온저항을 제공한다.

그 외 3개 제품은 -8V Si8419DB, Si5499DCSi1499DH이며, 이들 제품은 각각 MICRO FOOT®, 1206 8 ChipFET® 및 SC-70 패키지로 제공된다. 새로운 LITTLE FOOT 디바이스와 마찬가지로 이들 제품은 1.5V 게이트 드라이브에서 동작한다.

부품명 VDS (V) VGS (V) rDS(on) @ 4.5 V (milliohms) rDS(on) @ 2.5 V (milliohms) rDS(on) @ 1.8 V (milliohms) rDS(on) @ 1.5 V (milliohms) 패키지
Si3499DV -8 5 23 29 36 45 LITTLE FOOT TSOP-6
Si3495DV -20 5 24 30 38 47 LITTLE FOOT TSOP-6
Si8419DB -8 5 35 42 52 69 MICRO FOOT
Si5499DC -8 5 36 45 56 77 1206 8 ChipFET
Si1499DH -8 5 78 95 115 153 SC-70

P채널 부하 스위치 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

LITTLE FOOT, MICRO FOOT 및 ChipFET는 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

 
Load Switches
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account