VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:新型 VISHAY SILICONIX IC 驱动白色 LED
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/power-ics/sales
 

针对小型便携式电子产品的背光应用, 新型 VISHAY SILICONIX IC能够以 80% 的高效率驱动白色 LED

新器件能使手持式设备显示屏亮度均匀且可控,而需外部元件数最少

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 7 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款白色 LED 驱动器,在小型手持式及电池供电电子设备的运行过程中,这两款器件可提供高达 80% 效率。

新型 SiP12401升压控制器和 SiP12501升压转换器经过优化,可在手机和数码相机等便携式电子设备中的 LCD 显示屏白色 LED 背光等应用中提供高效的可控亮度。

为实现高亮度均匀背光,SiP12401升压控制器 IC 使用双芯镍氢或碱性以及锂离子电池来驱动串联的白色 LED,无需使用镇流电阻。该器件支持范围介于 1.8V~5.0V 的输入电压。

可驱动并联的白色 LED 的 SiP12501是一款用于单芯或双芯镍氢或碱性电池组的升压转换器 IC。内部低阈值功率 MOSFET 可使该器件以 0.65V 的低电池电压启动。SiP12501可接受 0.65V~3.3V 的输入电压并可从 0.9V 的输入电压调节到高达 60mA 的输出电流。热关断保护以及可将 EMI 降至最低的抗振控制增强了该转换器的性能。

这两款器件均采用具有内部频率补偿的电压模式 PWM 设计,以帮助减少整体元件数从而实现更小、更轻的终端产品设计。为延长电池使用时间,SiP12401SiP12501的转换频率为 600kHz 的 PWM 模式分别可实现 80% 和 75% 的高典型效率。LED 电流可在外部加以调节,以实现对强度的模拟控制。逻辑控制关断的待机电流仅为 1 微安。

日前宣布推出的这两款 LED 驱动器均采用无铅 (Pb) 6 引脚 PowerPAK® MLP33 封装,它们的额定工作温度范围符合 -40°C~+85°C 的工业温度规范。

目前,新型 SiP12401SiP12501的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标

 
Power ICs
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account