|
For more information: Neue LDO-Spannungsregler von Vishay Siliconix im SC-70-Gehäuse bieten eine Dropout-Spannung von nur 130 mV und eine Strombelastbarkeit von 150 mA
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. August 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, rauscharme 150-mA-LDO- (Low-Dropout) Spannungsregler im kompakten, fünfpoligen SC-70-Gehäuse, die eine wesentlich höhere Stromdichte als andere Typen im gleichen Gehäuse erlauben. Durch ihre extrem kleine Grundfläche von nur 2 mm x 2 mm eignen sich die neuen Spannungsregler bestens für den Einsatz in batteriebetrieben Geräten wie z. B. Handys, PDAs, Pagern, Digitalkameras, MP3-Playern, Kabel- und DSL-Modems und sonstigen Elektronikprodukten, die eine "saubere" Betriebsspannung benötigen. Bei einem Laststrom von 150 mA haben die neuen ReglerSiP21101undSiP21102eine außergewöhnlich niedrige Dropout-Spannung von nur 130 mV und einen Massestrom von nur 110 µA; dadurch verlängert sich die Batteriebetriebsdauer tragbarer elektronischer Geräte. Die neuen ICs gewährleisten auch bei einem Spitzenstrom von 300 mA noch eine wirksame Regelung, haben eine Startzeit von nur 50 µs und sind eine ideale Lösung für Systeme mit hohem Einschaltstrom. Die Regler sind in 15 Varianten mit unterschiedlichen (festen) Ausgangsspannungen zwischen 1,2 V und 5,0 V erhältlich. DerSiP21101eignet sich als anschlusskompatibler Ersatz für die Typen MAX8510 und MIC5253; im Vergleich zu diesen Typen bietet der neue Regler eine wesentlich höhere Strombelastbarkeit. Die Regler enthalten eine aktive Pull-down-Schaltung, die die Ausgangsspannung begrenzt, wenn sie den Sollwert übersteigt. Wenn der Regler in den Shutdown-Modus geschaltet wird, wird der Ausgangskondensator über einen 100-Ohm-n-Kanal-MOSFET automatisch entladen. Dadurch wird ein besseres Impuls- und Regelverhalten erzielt. Falls eine verpolte Eingangsspannung angelegt wird, fließt ein Strom von nur etwa 1 µA; dadurch ist eine Beschädigung des Chips ausgeschlossen. Der Chip ist außerdem gegen Kurzschluss und Übertemperatur geschützt. Ein extemer Kondensator am BP-Anschluss desSiP21101reduziert die Ausgangsstörspannung auf nur 30 µV(rms); der Chip ist dadurch eine äußerst "saubere" Spannungsquelle, was besonders in HF-Anwendungen von Vorteil ist. BeimSiP21102dessen Ausgangsstörspannung 75 µV(rms)beträgt, dient der gleiche Anschluss als Fehlersignalausgang; der Ausgang geht in den Low-Zustand über, wenn die Ausgangsspannung um mehr als 4% unter den Nennwert absinkt. Die SpannungsreglerSiP21101undSiP21102können in Verbindung mit Keramik- oder Tantalkondensatoren betrieben werden; Entwickler sind dadurch auch bei der Auswahl der magnetischen Komponenten flexibel. Die neuen Spannungsregler sind für die meisten Ausgangsspannungen ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 6 bis 8 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |