Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

2-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand von Vishay bietet Widerstandswerte von 10 mOhm bis 100 mOhm und 1% Toleranz


TR3 Molded Tantalum

Products mentioned:

WSL2816
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. November 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen oberflächenmontierbaren 2-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand, der den Wertebereich von 10 Milliohm bis 100 Milliohm abdeckt und sich durch eine enge Toleranz von 1% auszeichnet. Der neue Widerstand Vishay DaleWSL2816wurde für Strommesswiderstand-, Spannungsteiler- und Pulsanwendungen optimiert. Er eignet sich beispielsweise für Motorsteuerungen oder für Gleichspannungswandler in automobilen und industriellen Systemen sowie in der Unterhaltungselektronik.

Durch seine Niederohmigkeit eignet sich der neue WiderstandWSL2816im 2816-Gehäuse als Ersatz für eine Parallelschaltung aus mehreren höherohmigen Widerständen oder als Ersatz für einen niederohmigen Einzelwiderstand mit größeren Abmessungen. Durch seine enge Widerstandstoleranz, seine Niederohmigkeit und seinen geringen Temperaturkoeffizienten ermöglicht derWSL2816präzisere Strommessungen; das bedeutet, dass kostengünstigere ICs eingesetzt werden können.

DerWSL2816basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, sehr kleine Widerstandswerte zu realisieren. Das Bauteil ist voll-geschweißt und besitzt lötbare Anschlüsse. Das Vollmetall-Widerstandselement besteht aus einer Nickel-Chrom-Legierung. Das Bauteil ist für den Betriebstemperaturbereich von –65º C bis +170º C ausgelegt.

Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip ist eine registrierte Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword