VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:2-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

2-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand von Vishay bietet Widerstandswerte von 10 mOhm bis 100 mOhm und 1% Toleranz

Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. November 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen oberflächenmontierbaren 2-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand, der den Wertebereich von 10 Milliohm bis 100 Milliohm abdeckt und sich durch eine enge Toleranz von 1% auszeichnet. Der neue Widerstand Vishay DaleWSL2816wurde für Strommesswiderstand-, Spannungsteiler- und Pulsanwendungen optimiert. Er eignet sich beispielsweise für Motorsteuerungen oder für Gleichspannungswandler in automobilen und industriellen Systemen sowie in der Unterhaltungselektronik.

Durch seine Niederohmigkeit eignet sich der neue WiderstandWSL2816im 2816-Gehäuse als Ersatz für eine Parallelschaltung aus mehreren höherohmigen Widerständen oder als Ersatz für einen niederohmigen Einzelwiderstand mit größeren Abmessungen. Durch seine enge Widerstandstoleranz, seine Niederohmigkeit und seinen geringen Temperaturkoeffizienten ermöglicht derWSL2816präzisere Strommessungen; das bedeutet, dass kostengünstigere ICs eingesetzt werden können.

DerWSL2816basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, sehr kleine Widerstandswerte zu realisieren. Das Bauteil ist voll-geschweißt und besitzt lötbare Anschlüsse. Das Vollmetall-Widerstandselement besteht aus einer Nickel-Chrom-Legierung. Das Bauteil ist für den Betriebstemperaturbereich von –65º C bis +170º C ausgelegt.

Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip ist eine registrierte Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
TR3 Molded Tantalum
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account