|
For more information: VISHAY 2W POWER METAL STRIP® 电阻器的电阻值 范围介于 10MΩ~100MΩ,容差为 1%
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 11 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款 2W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻器,该电阻器具有 10 毫欧~100 毫欧的低电阻值范围,其容差仅为 1%。新型 Vishay Dale WSL2816专门针对电流感应、分压及脉冲应用而进行了优化,这些应用包括汽车、消费类及工业系统中的电机控制及直流到直流转换器。 该WSL2816的低电阻值可使系统设计人员使用一个电阻器而不是并行使用多个电阻器,或者将体积更大的低值电阻器换成占位面积更小的 2816 电阻器,从而最大程度地提高可用板面空间。由于 WSL2816的低容差以及低电阻和 RTC 值实现了精确的电流感应,因此设计人员还可使用成本更低的 IC。 利用可实现超低电阻值的专用技术生产的 WSL2816采用具有固体金属镍铬合金电阻元件及可焊接端子的全焊结构。该电阻器的工作温度范围介于 -65°C~+170°C。 目前,该新型电阻器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 到 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 |