|
For more information: VISHAY SILICONIX 新型同步降压控制器 IC 可处理 10A 的电流, 并且能够以 93% 的高效率提供 0.6V 的业界低输出电压
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 12 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出两款可与外部 MOSFET 共同运行的新型同步降压控制器 IC,这些器件在需要 10A 输出电流的直流到直流转换器电路中具有的外部元件数最少。 高压 SiP12201及低压 SiP12202控制器均可在电池供电系统、电信及工业终端系统等广泛应用中实现灵活、高效的电压转换。这些新器件的同步降压架构可实现以 93% 的效率进行电压转换,从而延长可电池使用时间,同时减少封闭的现场安装或机架安装系统中的热量,以及降低对冷却系统的需求。 该SiP12201的输入电压范围介于 4.2V~26V,而 SiP12202的介于 2.7V~5.5V。SiP12201与 SiP12202的可调输出电压范围分别介于 0.6V~20V 和 0.6V~5.5V。在低端达到 0.6V 的能力对于工作频率为 500kHz 的器件而言是一种独特功能,这一能力可确保 SiP12201 及 SiP12202 在未来十年中能够满足对预测可降至 0.6V 的更低电压的需求。 SiP12201 高压降压控制器 高压 SiP12201同步降压控制器主要面向工业控制、无线及线缆调制解调器、机顶盒、液晶电视、电信电源与服务器以及负载点 (POL) 模块,并可为各种终端产品中的微处理器、ASIC、FPGA 及 DSP 提供稳压电源。SiP12201 能够驱动同步转换器中高端及低端的 n 通道 MOSFET,并且通过允许使用两个低成本 n 通道器件,而不是一个 n 通道和一个 p 通道器件,SiP12201有助于降低整体设计成本。SiP12201还具有工作频率为 500kHz 的优点,这一优点可实现在转换器设计中使用体积更小的无源元件。 SiP12202 低压降压控制器 低压 SiP12202同步降压控制器主要面向电池供电电子产品、笔记本电脑与台式电脑,以及使用负载点或分布式电源转换器的其它系统中的电源转换。为确保在低输入电压情况下实现持续的高效率,可将该控制器设为 100% 占空比。在电池电量不足的情况下,该器件还能够通过转向 100% 占空比作为低压降 (LDO) 稳压器运行。 该SiP12202可在低端驱动 n 通道 MOSFET,以及在高端驱动 p 通道 MOSFET。在高端使用 p 通道 MOSFET 可无需使用外部充电泵,同时还可简化高端栅极驱动。高达 500 kHz 的高频率运行可允许使用更小的无源元件,以缩减终端系统的体积。 新型 SiP12201 与 SiP12202 降压控制器 IC:一览表
由于 Vishay 提供了兼容的控制器与 MOSFET 器件,因此设计人员可获得面向高压及低压降压应用的最全面解决方案。SiP12201是为与 Vishay Si7114DN n 通道功率 MOSFET 配合使用而进行了优化,而 SiP12202是为与Si7106DN p 通道及 Si7110DN n 通道功率 MOSFET 配合使用而进行了优化。 这两种新型降压控制器均包含补偿/关断引脚的组合,以及其它保护功能,例如欠压锁定、电源安全输出、输出电流限制及热关断。内部软启动功能可在启动时防止出现电压峰值。这两款控制器均采用无铅 (Pb) MLP33-10 封装,并且工作范围均规定为 -40°C~+85°C。 目前,这两款新型降压控制器 IC 的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~7 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|