|
For more information: 具有灵活栅极驱动的 VISHAY SILICONIX 1.8A 半桥式 N 通道 MOSFET 驱动器 含盖了具有宽广输入电压范围的应用
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 12 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出三款新型高速半桥式 MOSFET 驱动器 IC,这些器件具有灵活的栅极驱动级别,可在高频、高电流直流到直流同步整流器降压电源中优化效率、减少元件数,以及将成本降至最低。 这些新型 MOSFET 驱动器使用外部 n 通道 MOSFET。它们可提供 8V 或 12V 的栅极驱动电压,能够以 1MHz 的开关频率工作,并且可在 5V~48V 的系统中运行,这些系统包括电源转换器以及工业与计算设备。每个器件的高端驱动器均采用内置自举二极管,以减少外部元件数。 在 SiP41109中,整合的 80mA、8V 稳压器将栅极驱动电压提供给高端驱动器,而电源将栅极驱动电压提供给低端驱动器。在 SiP41110中,高端电压与低端电压均由稳压器提供。这样,设计人员可针对所选的工作频率选择最适合在 MOSFET 导电与开关损耗之间实现最佳权衡的栅极驱动电压。 这些驱动器中的自适应穿透包括可防止外部 MOSFET 的同时导电。欠压锁定可在电源达到有效工作级别前阻止电路运行,而过温保护在芯片温度超过 165°C 时会禁用这些驱动器。 该SiP41108具有多种其它功能,包括可调高端传播延迟、专用关断引脚,以及可在某些工作情况下提高效率的同步 MOSFET 禁用功能。SiP41108 采用无铅 (Pb) PowerPAK® TSSOP-16 封装。 该 SiP41109与 SiP41110采用无铅 SOIC-8 封装,并且使用与广受欢迎的 HiP6601 及 HiP6603 相同的外引脚,同时还提供了高四倍的工作电压(48V)以及高两倍以上的栅极驱动电流。因此,设计人员可使用这些新型器件升级他们器件的电压及电流密度,并且无需重新进行板设计。 该 SiP41109与 SiP41110均可提供三态 PWM 输入,这还可防止输出关断。当 PWM 信号进入三态窗口并且仍留在关断窗口超过 240ns 时,它们会进入关断模式。如果使 PWM 引脚保持打开状态,则内置分压器会使该引脚的电压保持在 2.5V,这会强行进入三态状态。 这三款新型器件的额定工作温度均符合 -40°C~+85°C 的工业温度范围。它们的应用包括多相直流到直流转换器、高电流及高频同步降压转换器、异步到同步应用,以及计算机直流到直流转换器。 目前,这些器件的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 7 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标 |