![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 新型 093 PMG-SI 铝电容器在 +85°C 时 额定有效使用时间长达 2,000 小时宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 2 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出面向主端滤波缓冲器应用且电容范围介于 68µF~820µF 的新系列铝电解电容器。这些电容器的容差为 20%,在 +85°C 时额定有效使用时间长达 2,000 小时。 Vishay BCcomponents 093 PMG-SI系列电容器的额定电压为 400V、420V 及 450V,工作温度范围介于 -25°C~+85°C。这些电容器非常适用于众多消费类、商业及工业应用。它们的封装直径介于 22 毫米~35 毫米,长度介于 25 毫米~50 毫米,因此这些器件可使设计人员在各种空间限制下将占位面积缩减至最小,以及最大程度地延长使用寿命。 其应用包括数字及卫星电视机顶盒等设备的开关模式电源 (SMPS) 的高压端;洗衣机与冰箱压缩机的电动机控制;面向银行、网络及电信的不间断电源 (UPS),以及各种其它终端产品,包括消费类焊接设备。 这些新型电容器是 Vishay 在中国制造的,它们符合高质量标准,并且将极低的价格与高性能、可靠性及长使用寿命进行了完美结合。Vishay 在欧洲的办事处还管理对 093 PMG-SI系列的支持,从而将海外低成本优势与欧洲工程师的本地技术支持完美结合在一起。 Vishay 的 093 PMG-SI电容器包含在 Vishay 为众多应用中的全面主端设计提供的各种组件中。这些组件包括 X2 薄膜电容器、Y1瓷盘电容器、电源控制器、高功率电阻器、浪涌限制 PTC 热敏电阻,以及压敏电阻。 该 093 PMG-SI电容器的供货时间为 5~12 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||