|
For more information: Neu von Vishay: oberflächenmontierbarer Power-Metal-Strip®-Widerstand WSH2818 – der erste Widerstand dieser Art im kompakten 2818-Gehäuse5 Watt Nennbelastbarkeit, Wertebereich 1 Milliohm bis 100 Milliohm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Februar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten 5-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand im kompakten 2818-Gehäuse. Der neue, oberflächenmontierbare Power-Metal-Strip-Widerstand hat eine Größe von nur 7,1 mm x 4,6 mm x 0,813 mm und deckt den Widerstandswertebereich von 1 Milliohm bis 100 Milliohm ab. Der neue Widerstand mit der TypenbezeichnungWSH2818eignet sich für Strommess-, Spannungsteiler- und Pulsanwendungen. Typische Anwendungen sind: Gleichspannungswandler und VRMs in Desktop- und Notebook-Computern; elektronische Steuerungssysteme in Automobilen; Stromversorgungen für Telekom-Basisstationen; Schutz von Lithium-Ion-Batterien sowie Akkuladesysteme in Notebook-Computern und Unterhaltungselektronikprodukten; Motorsteuerungen für industrielle Systeme. Der Widerstand Vishay DaleWSH2818basiert auf einer proprietären Konstruktion mit verbesserter Wärmeabfuhr, die trotz des kleinen Gehäuses eine Belastbarkeit von 5 Watt ermöglicht und dabei die überlegenen elektrischen Eigenschaften der Power-Metal-Strip-Technologie aufweist. Entwickler können größere oberflächenmontierbare Widerstände durch den kompaktenWSH2818ersetzen; das führt zu einer signifikanten Platzersparnis und zu kleineren, leichteren Endprodukten. Alternativ kann ein einziger WiderstandWSH2818als platzsparender und kostengünstiger Ersatz für mehrere Widerstände mit geringerer Belastbarkeit verwendet werden. Die Oberflächenmontierbarkeit des neuen Widerstands vereinfacht die Entwicklung kleinerer und robusterer elektronischer Geräte. DerWSH2818kann beispielsweise als 5-Watt-Alternative zu bedrahteten Strommesswiderständen verwendet werden. Dadurch ist es in vielen Fällen möglich, die Leiterplatte komplett im Reflow-Verfahren zu löten und auf das Formen und Abschneiden von Anschlussdrähten zu verzichten; das spart Kosten. Weitere Besonderheiten des neuen Widerstands Vishay DaleWSH2818sind eine niedrige Eigeninduktivität (<5 nH), ein hervorragender Frequenzgang und eine geringe Thermospannung. DerWSH2818ist für den Betriebstemperaturbereich von –65ºC bis +170ºC spezifiziert; er kann dadurch bei höheren Temperaturen eingesetzt werden als ähnliche Widerstände in Dünnfilm- oder Dickfilmtechnologie. Das neue Bauteil ist RoHS-konform und bleifrei; es besitzt Anschlüsse mit einer 100%-Mattzinn- (Sn) Auflage über einer Nickel- (Ni) Barriereschicht. DerWSH2818basiert auf einer voll-geschweißten Metallkonstruktion. Das Widerstandselement besteht aus einer Nickel-Chrom- oder Mangan-Kupfer-Legierung mit niedrigem Temperaturkoeffizienten (<20ppm/ºC). DerWSH2818wird in Tape-and-reel-Verpackung geliefert. Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. Power Metal Strip® ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. |