|
For more information: 新型 Vishay Siliconix 升压转换器 IC 在以达 0.85V电池电压、所提供的电流从500 mA低至 1mA情况下实现了85% 的效率
宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 2 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款新型升压转换器 IC,通过提供 85% 的直流到直流转换效率,以及通过 0.85V 的低电池电压运行,这两款器件可最大程度地提高从单芯或双芯镍氢或碱性电池组中获得的电能。 由于在 1mA~500mA 的宽泛电流范围内提供了这种高效率,这两款新型 IC 将延长便携式及电池供电电子产品中的工作时间并减少元件数,这些产品包括无绳电话、无线手机、PDA、双向寻呼机、数码相机、GPS 接收器、MP3 播放器及医疗诊断工具,以及 LCD 与 OLED 偏压系统及无线 LAN 和路由器中的电子器件。 这些新器件提供了 2V、3.3V 及 5V (SiP12502) 固定输出电压或 2V~5V 可调 (SiP12503) 输出电压选择,输入电压范围介于 0.85V~5V。内部低电阻功率 MOSFET 开关可在 0.85V 的低输入电压时启动,从而可最大程度地提高从电池中获得的有用电能。该集成 MOSFET 在输入电压为 3.3V 时的额定阻抗低至 0.24W。抗振铃控制开关可将 EMI 降至最低,并可简化电路布局,从而缩短设计时间。 能够在正常负载情况下的 PWM 运行模式与轻负载情况下的 PFM 模式之间自动进行切换可最大程度地提高效率。不足 1μA 的低关断电流可帮助进一步延长电池使用寿命,而过压及热关断保护有助于确保可靠运行。这两款转换器由输出电压电源供电。其整合的功能包括可解决浪涌电流问题的 UVLO 及软启动。固定输出 SiP12502在引脚 4 上提供了电源安全输出电压指示。 该器件的电压模式控制环路在内部得到补偿,以便进一步简化转换器设计以及减少外部部件数。每个器件只需要四个外部元件 -- 一个电感器、一个二极管及两个电容 -- 便可实现全面的升压转换器。 这两款升压转换器 IC 均采用无铅 (Pb) 6 引脚热增强型 PowerPAK® MLP33 (DFN-6、3x3) 封装,它们的工业温度范围规定为 -40°C~+85°C。 目前,新型 SiP12502 和SiP12503的样品和量产批量均已提供,大宗订单的供货周期为 7~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标 |