VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishays ultra-helle SMD-LEDs der Serie VLM im MiniLED
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishays ultra-helle SMD-LEDs der Serie VLM im MiniLED- (bis 50 mcd), PLCC-2- (bis mcd) und PLCC-4- (bis 1250 mcd) Gehäuse sind mit bleifreien Lötprozessen kompatibel und können LEDs der Serie TLM direkt ersetzen

Malvern, Pennsylvania (USA) – 31. März 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von ultra-hellen SMD-LEDs, die mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel sind und sich als direkter Ersatz für LEDs der Serie TLM von Vishay eignen.

Die neuen LEDs der Serie VLM sind vorgesehen für Anwendungen wie Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung, Autoradio- und Schalterbeleuchtung; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräten und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme, Schalter und Symbolanzeigen.

Die ungewöhnlich hellen LEDs der Serie VLM sind gemäß JEDEC-STD-020b mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel und sind datengleich mit der Serie TLM. Sie können TLM-LEDs der Bauformen MiniLED (bis 50 mcd), PLCC-2 (bis 240 mcd) und PLCC-4 (bis 1250 mcd) direkt ersetzen; dadurch lassen sich vorhandene Designs schnell und einfach auf "bleifrei" umstellen.Die LEDs der Serie VLM von Vishay werden in Lichtstärkeklassen eingeteilt; es werden die in der Automobilindustrie üblichen Klassen und Bezeichnungen verwendet. Die neuen LEDs sind RoHS-konform und gemäß CECC 00802 und JEDEC–STD-020b mit IR-Reflow-, Dampfphasen- und Wellen Lötprozessen kompatibel.

Produktübersicht

VLMx21

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Red, IV = 7,1 mcd (typ.)
MiniLED
Soft Orange, IV= 7,1 mcd (typ.)
Gelb, IV= 7,1 mcd (typ.)

VLMx23.

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Rot, IV = 90 mcd (typ.)
MiniLED
Orange, IV= 112 mcd (typ.)
Gelb, IV= 112 mcd (typ.)

VLMW2100

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Weiß, IV≥56 mcd
MiniLED

VLMK310x

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Rot, IV > 11,2 mcd
PLCC-2
Rot, IV > 11,2 mcd
Rot, IV = 35,5 mcd
Rot, IV = 35,5 mcd

VLMF310x

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Soft Orange, IV> 28 mcd
PLCC-2
Soft Orange, IV> 28 mcd
Soft Orange, IV= (45 bis 112) mcd
Soft Orange, IV= (45 bis 112) mcd

VLME310x

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Gelb, IV> 28 mcd
PLCC-2
Gelb, IV> 28 mcd
Gelb, IV= (35,5 bis 90) mcd
Gelb, IV= (35,5 bis 90) mcd
Gelb, IV= (56 bis 140) mcd
Gelb, IV= (56 bis 140) mcd

VLMB.31.

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Blue, IV> 45 mcd
PLCC-2
Blue, IV> 45 mcd
Blue Grün, IV> 140 mcd
Blue Grün, IV> 140 mcd
True Grün, IV > 180 mcd
True Grün, IV > 180 mcd

VLMW310.

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Weiß, IV> 56 mcd
PLCC-2
Weiß, IV= (56 bis 140) mcd
Weiß, IV> 112 mcd

VLMx310

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Rot, IV > 2,8 mcd
PLCC-2
Rot, IV = (7,1 to 18) mcd
Soft Orange, IV> 2,8 mcd
Soft Orange, IV = (4,5 bis 11,2) mcd
Gelb, IV> 2,8 mcd
Gelb, IV= (4,5 bis 11,2) mcd
Gelb, IV= (7,1 bis 18) mcd
Grün, IV> 4,5 mcd

VLMS310.

Typ
Farbe, Lichtstärke
Gehäuse
Rot, IV > 2,8 mcd
PLCC-2
Rot, IV = (4,5 bis 11,2) mcd

Die neuen, ultra-hellen SMD-LEDs der Serie VLM sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
LEDs
 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account